homekontaktfabrik automationprozess automationproduktedas unternehmenjobs und karriere

Produkt Suche:
Text Suche:

  • Home Fabrikautomation
  • News Fabrikautomation
  • Newsletter Fabrikautomation
  • Branchen + Applikationen der Fabrikautomation
  • Produkte Fabrikautomation
  • Online-Shop
  • Downloads/Dokumente
  • Kontakt

  • Druckseite anzeigen.
    e-news Fakrikautomation von Pepperl+Fuchs
    Aktuelles
     

    AS-Interface Installationsempfehlungen
    Tipps und Tricks für die problemlose Inbetriebnahme

    Um Ihnen die Inbetriebnahme von AS-Interface zu vereinfachen hat Pepperl+Fuchs in Zusammenarbeit mit der AS-International Association eine AS-Interface Installationsempfehlung entwickelt.

    Produktneuheiten
     

    Ultraschall-System zur Detektion von Doppelmaterialien
    Vom massiven Kunststoff- und Metallbogen bis hin zur dicken Holzplatte

    Maschinenstillstand gehört im Industriebetrieb zu den am meisten gefürchteten Ereignissen. So auch in den Bereichen, in denen z . B. flächige Materialien automatisch verarbeitet, geprüft oder verpackt werden. Als eine der Ursachen für Produktionsunterbrechungen kommt in solchen Fällen oftmals der Einzug von unerwünschten Doppelmaterialien bzw. Doppelbogen infrage. Da Bearbeitungswerkzeuge in der Regel nicht für die doppelten Materialstärken ausgelegt sind, besteht hier die akute Gefahr der Beschädigung oder gar Zerstörung derselben. Das Durchschallverfahren mit Ultraschall stellt eine effiziente Möglichkeit der Doppelmaterialkontrolle zur Verfügung und ist von Pepperl+Fuchs deshalb auch auf große Materialstärken optimiert worden.

     

    Schweißroboter sparen wieder
    Schweißkappensensor WTS10 - eine neue Generation

    Roboter bestimmen das Bild in den verarbeitenden Industrien. Besonders im Bereich der Schweißroboter kostet es Zeit und Geld, wenn Kappen abgebrannt sind, Fräsfehler haben oder einfach nicht mehr die optimale Schweißqualität liefern.
    Pepperl+Fuchs hat eine neue Generation von Schweißkappensensoren entwickelt!

    Applikationen
     

    Sichere Stapelwender und Logistiksysteme im Druckbereich
    Modulares Sicherheitssystem erschließt Rationalisierungspotenzial

    Sicherheitstechnik ist in vielen Anwendungen heute deutlich anspruchsvoller als noch vor wenigen Jahren. Hochleistungsmaschinen arbeiten immer schneller und erfordern auch im Umfeld eine reibungslose Logistik, die es abzusichern gilt. Ein typisches Beispiel liefert die Druck- und Papierindustrie, für die die Firma Krifft & Zipsner GmbH ein wichtiger Partner im Bereich der Logistik und Druckvorbereitung ist. Im Rahmen der Sicherheitstechnik setzt der Maschinenbauspezialist unter anderem die Safebox ein. Das Sicherheitsauswertesystem aus dem Hause Pepperl+Fuchs trägt durch Kompaktheit, Flexibilität und einfache Konfiguration zu einer Rationalisierung der Anlagen bei.