Power Hub ist Technische Innovation des Jahres
Die Leser von HazardEx: The Journal haben entschieden.
Technische Innovation des Jahres: der Power Hub
Mit dem „Power Hub“, den die Leser auf Platz 1 wählten, zeigt Pepperl+Fuchs erneut seine Fähigkeit flexibel auf Herausforderungen des Marktes zu reagieren. Dieser Preis dokumentiert die Entschlossenheit von Pepperl+Fuchs, mit einer Historie für Innovationen die bis auf das Jahr 1958 zurückgeht, sich in dieser hoch spezialisierten Branche als Marktführer zu behaupten.
Der Power Hub
Basierend auf Motherboards lässt sich der Power Hub, der sich durch eine sehr geringe Verlustleistung auszeichnet, an die verschiedensten Anlagenanforderungen anpassen. Sowohl Speisemodule als auch Gateways können redundant ausgeführt werden.
Mit dem neuen Advanced Diagnostic Modul wird die Feldbuskommunikation online in der Leitwarte messbar gemacht. Eine Echtzeitüberwachung warnt bei sinkender Kommunikationsqualität, so dass proaktiv eingegriffen und somit die verfügbare Betriebszeit der Anlage erhöht werden kann.
Pepperl+Fuchs ist Ihr Partner mit Innovationskraft, Kompetenz und Zuverlässigkeit.