Mit Pepperl+Fuchs den PROFIBUS PA beherrschen

    »PROFIBUS – Meet the Experts» wird von der PROFIBUS User Group organisiert. Die halbtägige Veranstaltung bietet Präsentationen zu den neuesten Technologien und Anwenderberichte über den Einsatz von PROFIBUS in der Praxis. Diskutieren Sie direkt mit den Experten. Reden Sie mit anderen Anwendern, die sich für die Technologie zur Feldbus-Installation interessieren. Holen Sie sich Ideen für neue Projekte ebenso wie für bestehende Installationen.

    Wir zeigen Ihnen die neuesten Produktentwicklungen. Zum Beispiel den aktiven PROFIBUS Segmentkoppler SK3, der PROFIBUS PA Segmente mit PROFIBUS DP verbindet. Seine wichtigsten Merkmale:

    • Voll transparente Verbindung zwischen PA und DP – PA Feldgeräte scheinen direkt an das DP-Netzwerk angeschlossen zu sein
    • Redundanz sowohl für das Gateway als auch für die Stromversorgung
    • Das Advanced Diagnostic Module

    Der SK3 zeichnet sich durch eine problemlose Installation aus, die praktisch ohne Konfiguration durchgeführt werden kann. Er liefert dem High-Power Trunk die Stromversorgung und sorgt für die Feldbuskommunikation. Und das über größere Entfernungen und mit mehr Geräten als früher in der Ex-Zone 1 denkbar war. Sein energiesparendes Design macht ihn zur kühlsten und zuverlässigsten Lösung auf dem Markt.

    Advanced Diagnostics bringt Transparenz in die physikalische Ebene des PROFIBUS PA. Ein Plug-in-Modul für den Power Hub analysiert die Feldbusphysik und liefert damit zuverlässige Vorhersagen über die Verfügbarkeit. Alarmmeldungen und -signale warnen bereits bei einer nachlassenden Qualität der Feldbuskommunikation, sodass noch im laufendem Prozess die erforderlichen Maßnahmen ergriffen werden können, bevor es überhaupt zu einer kritischen Situation kommen kann.

    Lernen Sie aus den Erfahrungen anderer Anwender und treffen Sie die Experten von Pepperl+Fuchs beim gemeinsamen Frühstück. Holen sie sich eine kostenlose Vollversion des Segment Checker, der Ihnen erlaubt, mit wenigen Klicks Ihr eigenes Feldbusnetzwerk zu planen (mehr dazu). Melden Sie sich noch heute für die Veranstaltung Ihrer Wahl an.

    Der PROFIBUS auf Messen

    Die gemeinschaftliche Präsentation verschiedener Hersteller lief in diesem Jahr unter dem Motto »Mit Diagnose und Anlagenmanagement Kosten sparen«. Im Mittelpunkt standen die Feldbus-Diagnosetools, gezeigt wurde die Konfiguration und Überwachung von Feldgeräten direkt aus dem Kontrollzentrum heraus. Am Sonntagmorgen wurde demonstriert, wie sich mit der Feldbus-Installationstechnologie FieldConnex® in Rekordzeit Geräte aller führenden Hersteller in Betrieb nehmen lassen.

    Der SK3 übernahm die Energieversorgung für den High-Power Trunk, die Feldgeräte wurden schnell und sicher über Feldbarrieren angeschlossen. Zwar erforderte die Demo-Installation keinen zwingenden Schutz nach Zone-1-Kriterien, der »Gefahrenbereich« lag aber dennoch gleich nebenan: Zur Abendveranstaltung kam es nämlich zu interaktiven Sitzungen, bei denen Endanwender und Hersteller gemeinsam im Fachgespräch nach neuen Wegen suchten, um den Flüssigkeitsstand der Bierfässer zu senken und die Dosiergenauigkeit der Zapfhähne zu erkunden.

    Die Gegenwart unterstützen, die Zukunft neu definieren

    Pepperl+Fuchs bietet Ihnen immer Informationen aus erster Hand. Unsere Mitarbeiter sind aktiv im Beirat und den Komitees der PROFIBUS Nutzer Organisation (PNO) engagiert. Zum Beispiel ist die Arbeitsgruppe Feldbus-Integration momentan dabei, die zukünftige Integration von PROFIBUS PA in PROFINET zu definieren. Das PA Marketing-Komitee bemüht sich mit internationalen Roadshows und Veranstaltungen um die Information neuer Märkte. Bereits in der Vergangenheit hat sich Pepperl+Fuchs für Technologien engagiert, die heute im Alltag fest etabliert sind. Dazu gehörten zum Beispiels die Arbeitsgruppen, wie »HART am PROFIBUS« oder »Remote I/O für die Prozessautomation.«

    Wir werden auch weiterhin an vorderster Front dabei sein: Mit langlebigen Produkten und ständiger Weiterentwicklung tragen wir dazu bei, dass Ihnen der PROFIBUS noch mehr Nutzen bringt. Dabei bringen wir die aus der Zusammenarbeit mit Ihnen gewonnen Erfahrungen direkt in die PNO ein.

    Aktuelle Termine

    »PROFIBUS – Meet the Experts«:

    • 5. Okt., Industriepark Höchst, Frankfurt/M.
    • 26. Okt., Basel

    Profibus Roadshow in Südostasien: