Das Feldbusdiagnose-Kompendium – Den Feldbus sichtbar gemacht
Die Vorgänge auf dem Feldbus sichtbar haben – während der Inbetriebnahme und im laufenden Betrieb. Was sagen die Experten von Anwendern und Herstellern zur Feldbusdiagnose? Fordern Sie das neue Feldbusdiagnose-Kompendium an.
Das Feldbusdiagnose-Kompendium
Der Nutzen der Feldbustechnologie in Prozessautomation ist durchweg anerkannt. Die meisten Anwender werden die Technologie bei zukünftigen Anlagen wieder einsetzen, wenn sie erst einmal den Bus erfolgreich in Betrieb genommen haben. Und falls sich die Qualität des Kommunikationspfades im Laufe der nächsten Jahre nicht verschlechtern wird. Also muss der Feldbus für den Anwender, der in der Regel kein Feldbusexperte von Haus aus ist, durch Feldbus-Diagnose sichtbar gemacht werden. Den einzelnen Loop zum Laufen zu bringen ist die Aufgabe vor Ort. Hier sorgt die Feldbusdiagnose für die notwendige Transparenz.
Bei großen Anlagen betreut der Instandhaltungstechniker in der chemischen Industrie bereits heute 500 bis 1000 Messkreise, morgen soll er sich um 2000, übermorgen vielleicht um 4000 Messstellen kümmern, so die Aussage der letzten NAMUR-Hauptversammlung. Ohne umfassende Diagnose ist das unmöglich. Plant Asset Management ist ohne die Diagnose der Kommunikation nicht machbar: "You cannot improve what you cannot see" ("Du kannst nichts verbessern, was du nicht sehen kannst." John Berra, Präsident von Emerson).
Feldbusdiagnose ist eine notwendige Investition. Aber natürlich setzt bei den Kosten die Diskussion um den Nutzen bei vertretbarem Aufwand ein. Die Aussagen von Feldbusexperten und erfahrenen Anwendern, von denen, die über den Einsatz der Feldbustechnik entscheiden und von denen, die sie zum Laufen gebracht haben, hat Pepperl+Fuchs im Feldbusdiagnose-Kompendium auf 32 Seiten gebündelt. "Feldbus-Diagnose – Den Feldbus sichtbar gemacht" ist in Reihe der Pepperl+Fuchs Feldbus-Kompendien erschienen, in der auch die visionären Aussagen zu FuRIOS und zu der Anwendung dieses Konzepts erschienen sind.
Auf Wunsch senden wir Ihnen die Kompendien gerne zu.