Bleiben Sie auf dem Laufenden. Publikationen, White Paper und Poster rund um den Feldbus.

    Wenn es um den Feldbus geht, zählt Pepperl+Fuchs zu den ersten Adressen. Mit uns bleiben Sie immer am Ball und erhalten Informationen aus erster Hand …

    Fachartikel aus anerkannten europäischen Magazinen, wie CHEManager und cav (chemie-anlagen+verfahren) liefern relevante Informationen für Anwender der Feldbus-Technologie. Kompakt formuliert. Fachlich kompetent. Zugeschnitten auf die Anforderungen der Praxis.
    Außerdem stellen wir Ihnen ein Poster zur Verfügung, das den schnellen Überblick über alle wichtigen Fakten rund um den Feldbus vermittelt.
    Dazu kommt das Thema Ethernet. Ein Technisches White Paper vergleicht Physik und Anwendungsdaten und ermöglicht einen transparenten Einblick in die Bedeutung der physikalischen Ebene für den täglichen Prozessablauf. Dabei erfahren sie alles über eigensichere Datenverbindungen mit 100 Mbit/s.

    Neu und aktuell auf unserer Webseite: Ethernet im explosionsgefährdeten Bereich.


    Der technische Fachartikel "Intrinsically safe Ethernet for the Hazardous Area" beleuchtet die Vor- und Nachteile der verschiedenen Ethernet-Übertragungsmedien in heutigen Prozessanlagen.

    Er kann kostenlos auf unserer Webseite heruntergeladen werden. Zusätzlich finden sie dort eine Broschüre sowie das Datenblatt des neuen und populären Ethernet Isolators.

    Der Ethernet Isolator ist die aktuellste Innovation von Pepperl+Fuchs. Er ist das Ergebnis unserer umfassenden Expertise im explosionsgefährdeten Bereich und ermöglicht Ethernet-Verbindungen über einfache Standardkabel mit Plug & Play und Eigensicherheit.

    Neue Fachpublikationen: Feldbus unterstützt integriertes Anlagenmanagement.

    Artikel aus den Fachmagazinen CHEManager, CHEManager Europe, cav und ccp beleuchten den Feldbus als die Basistechnologie für ein integriertes Anlagen Asset Management. Dabei wird deutlich, dass die Feldbusdiagnose sogar deutlich einfacher ist, als eine Diagnose über konventionelle Punkt-zu-Punkt-Verbindungen.

    Sonderdrucke in CHEManager und cav

    Sonderdrucke in CHEManager und cav

    Der Feldbus erweist sich als "Kostenbremse mit Langzeitwirkung". Feldgeräte mit Feldbus-Interface sind zwar etwas teurer. Im langfristigen Betrieb der Anlage zahlt sich diese Investition jedoch schnell aus. Zum Beispiel durch die Verwirklichung proaktiver Wartungsstrategien für alle Assets einer Anlage.

    Das Magazin cav veröffentlichte einen Artikel mit dem Titel "Mehr Transparenz in der Kommunikation". Er zeigt, weshalb das Multimeter eigentlich nicht länger benötigt wird. Im Vergleich mit Online-Diagnosewerkzeugen für die Feldbusphysik ist es nicht nur erheblich umständlicher. Die modernen Tools sparen auch wertvolle Zeit beim Loopcheck und ermöglichen damit eine schnellere Inbetriebnahme. Außerdem werden damit Feldbus-Infrastruktur und -Installation bestens dokumentiert, was zu einer höheren Anlagenverfügbarkeit beiträgt. Dazu kommt, dass die Feldbusphysik ständig überwacht wird, was wiederum eine proaktive Anlagen-Instandhaltung ermöglicht.

    Fordern Sie diese Artikel von Ihrem Pepperl+Fuchs Betreuer an.

    Neues FieldConnex Poster: Alle technischen Details auf einen Blick.

    Das neue FieldConnex Poster ist nicht nur ideal für Präsentationen. Es ist auch eine optimale Gedächtnisstütze zu den wichtigsten Feldbusfakten. Und es ist die ideale Wanddekoration für jeden Feldbus-Experten. Holen Sie es sich jetzt bei Ihrem Pepperl+Fuchs Partner.

    Ein Diagramm zeigt alle möglichen Methoden für den Explosionsschutz mit dem High-Power-Trunk Konzept. Dieser De-facto-Standard kombiniert eine hohe Anzahl Feldgeräte und größte Kabeldistanzen des Trunks und erhält gleichzeitig die Fähigkeit, an Feldgeräten ohne Hot Permit zu arbeiten.

    Mit dem Poster verliert der Feldbus seine Komplexität. Es erklärt nicht nur die wichtigsten Messungen an der Feldbusphysik. Es nennt auch alle technischen Details zum Busabschluss, sowie die Kabeltypen und -längen für Haupt- und Stichleitungen.

    Das FieldConnex Poster ist verfügbar in Deutsch, Englisch, Französisch, Ungarisch, Tschechisch, Finnisch und Portugiesisch. Sie erhalten es bei Ihrer Pepperl+Fuchs Vertretung.