DART und WirelessHART – Die Zukunft bleibt interessant
Wenn es um Lösungen rund um den Feldbus und den Explosionsschutz geht, zählte Pepperl+Fuchs schon immer zu den entscheidenden Impulsgebern. Die neuesten Stichworte heißen DART und WirelessHART – zwei Technologien, die derzeit in unseren Entwicklungslabors entstehen und einen Ausblick auf den Feldbus von morgen geben …
DART – Hier funkt's auf gar keinen Fall
DART steht für Dynamic Arc Recognition and Termination und bezeichnet eine Technologie, mit der aufwendige und teure Installationstechniken im explosionsgefährdeten Bereich schon bald der Vergangenheit angehören sollen.
Jede Öffnung eines Stromkreises kann zu Funken führen, die natürlich im Ex-Bereich eine besondere Gefahr darstellen. Bisher verhindern vor allem bauliche Maßnahmen, dass ein Stromkreis geöffnet werden kann, während eigensichere Lösungen gezielt die Leistung begrenzen, durch die ein zündfähiger Funke entstehen könnte. DART hingegen erkennt den charakteristischen Spannungsverlauf bei der Funkenbildung und schaltet blitzschnell den Stromkreis ab, bevor der Funke eine zündfähige Temperatur erreichen kann. Dadurch lassen sich selbst Instrumente, wie magnetische Ventilsteuerungen und Durchflussmesser, Waagen, Analyse- und Alarmgeräte, Bedienterminals und sogar kompletten PCs ohne erhöhten Sicherheitsaufwand im Ex-Bereich einsetzen.
DART-Konzepte sind bereits nachgewiesen und patentiert. Die Entwicklung ist schon weit fortgeschritten. Die Technologie wird voraussichtlich 2010 auf dem Markt verfügbar sein und gilt unter Experten schon heute als der Beginn einer völlig neue Ära in der Prozessautomation.
WirlessHART – Hier funkt's optimal
Eine weitere Zukunftstechnologie ist WirelessHART. Pepperl+Fuchs war schon seit den ersten Anfängen an der Entwicklung dieses drahtlosen Standards für die Prozessautomation beteiligt und konnte wiederholt auf verschiedenen Messeständen der HART Communication Foundation erste Prototypen zeigen.
WirelessHART ist die gezielte Erweiterung des eingeführten HART-Standards. Das Ziel dabei ist der kostengünstige und flächendeckende Einsatz flexibler Feldgeräte für Anwendungen, bei denen eine Verkabelung problematisch ist. Beispiele dafür sind Messsysteme zur Qualitätssicherung und Umweltüberwachung bei nahtloser Einbindung in das Kommunikationsumfeld und den Prozessablauf.
Im September 2007 wurde der Standard offiziell freigegeben. Pepperl+Fuchs arbeitet derzeit an seiner konkreten Umsetzung und entwickelt eine ganze Reihe von WirelessHART-Produkten, die der Prozessautomation völlig neue Möglichkeiten eröffnen werden. Erste Produkte werden voraussichtlich schon Anfang 2009 zur Verfügung stehen.
Sowohl DART, als auch WirelessHART finden Sie auf einem eigenen Technologiebereich am Stand von Pepperl+Fuchs zur INTERKAMA+ 2008. Wir laden insbesondere Hardware-Hersteller, aber auch zukunftsorientiert denkende Anwender ein, mit uns in den aktiven Dialog zu treten, um gemeinsam daran zu arbeiten, mit diesen neuen Technologien neue Anwendungsbereiche zu erschließen.