DuPont entscheidet sich für Ethernet Visualisierung

    DuPont wird in seinem Fertigungsstandort DuPont Shanghai China Refinish Manufacturing in Jia Ding, Shanghai das VisuNet Human-Machine Interface (HMI) System von Pepperl+Fuchs einsetzten. In dem neu errichteten Werk werden Lacke und Zusatzstoffe für anspruchsvollste Oberflächenbehandlungen hergestellt.

    Für die explosionsgefährdeten Zonen innerhalb des Werkes suchte das Unternehmen eine Lösung zur Visualisierung von Fertigungsprozessen. Dabei sollte ein vor Ort installierter PC mit Monitor als Benutzerschnittstelle dienen und über Ethernet RDP-Technologie an das Leitsystem angebunden werden.

    Remote Control Station VisuNet

    Die Remote Bedienstation VisuNet von Pepperl+Fuchs


    Das VisuNet System von Pepperl+Fuchs entsprach genau den Anforderungen aufgrund seiner bewusst geradlinigen Struktur, basierend auf der eingeführten Ethernet Technologie. Dazu kam, dass sich diese Lösung durch ein hohes Maß an Flexibilität auszeichnet und in vollem Umfang die Vorteile eines anlagenweit einheitlichen Kommunikationsprotokolls nutzt.

    Aufgrund der guten Erfahrungen in diesem neuen Werk entschied sich DuPont, auch sein bestehendes Werk DuPont Donguan Ltd. mit VisuNet von Pepperl+Fuchs auszustatten. An diesem Standort werden mikroelektronische Komponenten in Dickfilm-Technik hergestellt.

    Insgesamt lieferte Pepperl+Fuchs 10 VisuNet Systeme, bestehend aus explosionsgeschützten Monitoren mit den dazu gehörenden Befestigungsmitteln, Konvertern und Kabelverbindungen. Diese VisuNet Systeme werden an das Leitsystem von Rockwell angebunden.