Modernisierung der Instrumentierung beim Projekt »SASREF IMP Phase-2« im Mittleren Osten

    SASREF IMP Phase-2 ist das derzeit größte FOUNDATION Fieldbus Projekt, das lokal im Mittleren Osten durchgeführt wird. Das Projekt startete im Jahr 2005 und Pepperl+Fuchs Middle East war von Anfang an involviert ...


    SASREF (Saudi Aramco Shell Refinery) ist ein Gemeinschaftsunternehmen von Saudi Aramco und Shell mit einer Verarbeitungskapazität von 305.000 Barrel Rohöl pro Tag. Die Raffinerie veredelt ‚Arabian Light Crude' zu qualitativ hochwertigen Produkten für den Export, darunter Kerosin, Naphtha, Benzol, Treibstoff und verflüssigtes Erdgas.

    SASREF IMP Phase-2 ist das derzeit größte FOUNDATION Fieldbus Projekt, das lokal im Mittleren Osten durchgeführt wird. Darüber hinaus ist es das erste Projekt mit FieldConnex® FieldBarriers und Temperature Multi-Inputs (TM-I) in Saudi-Arabien. Der Betreiber ist SASREF, der Standort ist Jubail Industrial City im Osten Saudi-Arabiens, für das Engineering zeichnet Petrocon Arabia Ltd. verantwortlich und das Leitsystem wird von Yokogawa über deren Niederlassung in Bahrain geliefert.

    Das Projekt startete im Jahr 2005 und Pepperl+Fuchs Middle East war von Anfang an involviert. Durch die guten Beziehungen zwischen dem örtlichen Vertriebsleiter und dem federführenden Planungsbüro wurden schon in einer sehr frühen Phase FieldConnex FieldBarriers sowie Power Hubs in der Ausführung 500 mA spezifiziert. Das Sales & Marketing Team unterstützte die Planungsingenieure mit allen technischen Informationen und überzeugte sie von den Vorteilen und Nutzen des FieldConnex Systems. Die Vertriebsingenieure und auch der regionale Vertriebsdirektor hielten kontinuierlich engen Kontakt mit dem Betreiber, so dass ein hohes Vertrauen zu Pepperl+Fuchs entstand, insbesondere in den hervorragenden technischen Service vor Ort und die Möglichkeiten der Unterstützung bei Inbetriebnahme und Betrieb der Anlage. Weiterhin boten Veranstaltungen wie Anwenderkonferenzen der Fieldbus Foundation und von Yokowa durchgeführte Nutzerseminare exzellente Foren zur Präsentation der Lösungen und Fähigkeiten von Pepperl+Fuchs.

    Pepperl+Fuchs Middle East erhielt den ersten Auftrag im Dezember 2006. Er umfasste ursprünglich 196 Power Hub Systeme und wurde später auf 250 Einheiten erweitert. Die Ausschreibung für Junction Boxes erfolgte im März 2006. Hier schieden alle Anbieter außer Pepperl+Fuchs aufgrund der technischen Vorgaben aus. Der endgültige Auftrag bestand aus 400 Feldverteilern in drei verschiedenen Konfigurationen. Als Höhepunkt beschlossen das Planungsbüro und SASREF vor Kurzem die Anschaffung von 183 Advanced Diagnostic Modulen, die in den Power Hub Systemen installiert werden sollen. Darüber hinaus wurde Pepperl+Fuchs als Standard festgelegt für die Yokogawa ISIS Anschaltungen mit konventionellen, eigensicheren Explosionsschutz-Barrieren sowie für NAMUR Sensoren.

    Diese Multi-Millionen Dollar Projekt, das hauptsächlich von der Middle East - Niederlassung von Pepperl+Fuchs betreut wurde, ist ein weiteres Beispiel für das Vertrauen, das weltweit agierende Anwender in die Lösungen und Servicefähigkeiten von Pepperl+Fuchs setzen, sei es auf lokaler Ebene oder in internationalen Projekten.