[Land wechseln]  



Yokogawa integriert das Advanced Diagnostic Module in seine Software Resource Manager

Yokogawa Electric Corporation kündigt die Freigabe des neuesten Plant Resource Manager (PRM™) Upgrades, Version R3.02 an. PRM ist eine Schlüsselkomponente der Yokogawa VigilantPlant (R) Asset Excellence Initiative. PRM integriert und verwaltet Wartungsinformationen, überwacht im laufenden Betrieb den Anlagenzustand und bietet einen Historienspeicher für Assets vom Feldgerät bis zur Teilanlage.

Der Plant Resource Manager von Yokogawa ist eine Softwarelösung für die weltweite Prozessindustrie. Er dient zur Zusammenführung und Verwaltung von Wartungsinformationen, erlaubt die Online-Überwachung von Betriebszuständen und ermöglicht die Erfassung einer Vielzahl historischer Daten der einzelnen Anlagenkomponenten bis auf die Ebene der Feldgeräte.

Mit dem Advanced Diagnostic Module (ADM) bietet Pepperl+Fuchs eine einmalige Lösung für den FOUNDATION Feldbus. Das System ist Bestandteil des bekannten FieldConnex® Konzepts des Unternehmens und erlaubt umfassende Einblicke in die physikalische Feldbusebene. Diese Eigenschaften machen ADM zu einem wertvollen Tool zur proaktiven Wartung und zur Unterstützung eines umfassenden Asset-Managements. Die Fähigkeiten von ADM zur Online-Überwachung liefern praktisch nutzbare Informationen, die auf Veränderungen im Bereich der physischen Feldbusebene hinweisen, bevor diese zu einem kritischen Zustand führen.

 


A history: Device and diagnostics integration moves asset management to new heights:Now including FieldConnex Advanced Diagnostics for the physical layer.
Der Entwicklungsverlauf: Die Geräte- und Diagnoseintegration ermöglicht modernes Asset Management. Jetzt inklusive FieldConnex Advanced Diagnostics für die Feldbusphysik.

Die neueste Version des Yokogawa Plant Resource Managers zeichnet sich durch die Integration des Pepperl+Fuchs Advanced Diagnostic Moduls und den dazu gehörenden Diagnostic Manager aus. Durch dieses neue Merkmal kann der Anwender jetzt ein zusammenfassendes Übersichtsfenster des ADM direkt in PRM 3.02 anzeigen. Nur mit einigen Mausklicks werden die Segmente zur Überwachung selektiert und das PRM wird automatisch konfiguriert. Damit wird die ADM-Integration sogar einfacher als die eines Feldgerätes.

Damit bietet PRM den Zugriff auf eine Fülle an Informationen über den Physical Layer der Feldbus-Infrastruktur. Es erlaubt auch eine schnelle und intuitive Diagnose: Dafür müssen lediglich einzige Segmente angeklickt werden, während alle damit zusammenhängenden Informationen automatisch direkt aus der Datenbank des PRM entnommen werden. Das Ergebnis ist eine bisher unerreichte Transparenz der physikalischen Feldbusebene von zusammenfassenden Informationen pro Segment bis hin zu spezifischen Details über jedes einzelne angeschlossene Feldgerät. Die dadurch geschaffene Informationsbasis erlaubt gezielte Ursachenforschung und trägt entscheidend zu einer störungsfreien Prozesssteuerung und damit erhöhten Anlagenverfügbarkeit bei.


All segments are configured in PRM. Adding the physical layer as manageable asset is automated with only a few mouse clicks.
Alle Segmente werden in PRM konfiguriert. Jetzt kann auch noch der Physical Layer als auswertbares Asset automatisch mit wenigen Mausklicks hinzugefügt werden.

Yokogawa gilt als Erfinder der digitalen Sensoren zur Durchfluss- und Druckmessung und hat eine weit zurückreichende Geschichte als innovatives Unternehmen. Seit seiner Gründung im Jahre 1915 hat sich Yokogawa in ein Netz aus 18 Fertigungsstandorten, 84 Unternehmen und über 650 Vertriebs- und Entwicklungsbüros in 33 Ländern entwickelt.

Mit der Kooperation von Yokogawa und Pepperl+Fuchs haben zwei Unternehmen des weltweiten Marktes der Prozesssteuerung ihr Wissen zusammengeführt, um eine überlegene Lösung zur Anlagensteuerung und Assetverwaltung zu schaffen. Die Integration der FieldConnex® ADM-Schnittstelle hat die Fähigkeiten von PRM im Bereich des Asset Management entscheidend erweitert und liefert grundsolide Informationen für informierte Entscheidungen.


Serviceline Information

  • Telefon: 0621 776-2222
  • Fax: 0621 776-27-2222

Produkte




Yokogawa Electric Corporation kündigt die Freigabe des neuesten Plant Resource Manager (PRM™) Upgrades, Version R3.02 an. PRM ist eine Schlüsselkomponente der Yokogawa VigilantPlant (R) Asset Excellence Initiative. PRM integriert und verwaltet Wartungsinformationen, überwacht im laufenden Betrieb den Anlagenzustand und bietet einen Historienspeicher für Assets vom Feldgerät bis zur Teilanlage.