Wartung ohne Heißarbeitserlaubnis – Multifunktionsklemme erleichtert Installation in Zone 1
Die für viele Wartungsarbeiten in Zone 1 notwendige Heißarbeitserlaubnis, etwa bei leistungsstarken Ventilen, wird durch eine Multifunktionsklemme überflüssig. Durch eine dreistufige Entnahmevorrichtung bleiben etwaige Funken im druckfesten Raum.
Pepperl+Fuchs Multifunktionsklemme
In explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1 müssen oft auch energiereiche Stromkreise eingesetzt werden. In explosionsgefährdeten Bereichen, in denen brennbare Gase, Stäube oder Nebel gelegentlich vorkommen, dürfen weder Funken noch heiße Oberflächen zu Explosionen führen. Elektrische Geräte, die dort zum Einsatz kommen, müssen einen Schutz beinhalten, der dies verhindert. Für Stromkreise der Mess- und Regeltechnik wird hier vorzugsweise die Schutzart Eigensicherheit verwendet. Oft müssen aber energiereiche Stromkreise in der Schutzart "Erhöhte Sicherheit" eingesetzt werden, um z.B. druckfest gekapselte Magnetventile anzusteuern. In der Vergangenheit musste man eine Heißarbeitserlaubnis besitzen, wollte man Wartungsarbeiten an diesen Stromkreisen durchführen, oder die Stromkreise mussten abgeschaltet werden.
Prinzip der druckfesten
Steckverbindung
Das Prinzip
Bei der neuen Multifunktionsklemme sorgt eine 3-stufige Entnahmevorrichtung dafür, dass die dabei möglicherweise entstehenden Funken im druckfesten Raum der Steckvorrichtung verbleiben.
Der rote Entnahmehebel des Moduls trennt den elektrischen Stromkreis. Die Metallstifte des Moduls bleiben im druckfesten Raum bis die manuelle Entnahme des Moduls erfolgt.
Zu diesem Zeitpunkt ist der möglicherweise entstandene Funke bereits erloschen und das Modul ist stromlos.
Der Nutzen
Die Multifunktionsklemme kann für eine Vielzahl von Aufgaben nutzbringend eingesetzt werden. Ein typisches Beispiel findet sich in der Absicherung von Ventilstromkreise im Zusammenspiel mit Remote I/O.
Beispiel Ventilansteuerung aus Remote I/O
Druckfeste Magnetventile verwenden eine höhere Ansteuerleistung als dies mit eigensicheren Magnetventilen möglich ist. Gerade für robuste Anwendungen ist aber ein leistungsstarkes Ventil besonders wichtig. Die Ansteuerung der energiereichen Ventile erfolgt im dargestellten Beispiel direkt aus der Remote I/O über Module mit Anschlüssen in der Schutzart "erhöhte Sicherheit".
Ex d Ventilansteuerung mit
Multifunktionsklemme als Sicherung
Die Ex-e Stromkreise werden mit Hilfe von Multifunktionsklemmen abgesichert und gleichzeitig mit einer Trennstelle ausgestattet, die im Servicefall ein Freischalten des einzelnen Ventilkreises unter Ex-Bedingungen ohne Heißarbeitserlaubnis ermöglicht. Bild 4 zeigt das Prinzipschaltbild des Stromkreises. Die Steuerspannung "V" wird dem Ventil über den Schalter "S" zugeführt, der in der Remote I/O enthalten ist. Die Multifunktionsklemme "F" ist als Sicherungsbaustein zwischengeschaltet. Wird das Sicherungsmodul entnommen, sind die Klemmen des Moduls, die zum Ventil führen stromlos und das Ventil kann ohne Probleme ausgewechselt werden. Sollte die Sicherung ansprechen, weil im Ventilkreis ein Kurzschluss aufgetreten ist, so kann die Sicherung durch Tausch des Sicherungsmoduls ersetzt werden.
Vielseitige Anwendungen
Neben der Einsatzmöglichkeit als Sicherungstrennklemme kann die Multifunktionsklemme für viele weitere Anwendungen eingesetzt werden. Das Aufsteckmodul ist druckfest gekapselt und kann daher mit verschiedenen Elektronikkomponenten ausgestattet werden, um Aufgabenstellungen in der Mess- und Regeltechnik abzudecken. Zu diesen Optionen gehört der Einbau von Dioden als ODER Glied ebenso wie die Nutzung als Koppelrelais, das entweder als mechanisches Relais oder als elektronisches Halbleiterrelais ausgebildet sein kann. Selbst als Busabschlussmodul für den High Power Trunk einer PROFIBUS PA oder Foundation Fieldbus Feldbuslinie sind Multifunktionsklemmen einsetzbar.
Zusammenfassung
Multifunktionsklemmen werden als druckfest gekapselte Module in einem Stecksockel für unterschiedliche Aufgaben in der Mess- und Regeltechnik eingesetzt, um Anwendungen mit energiereichen Stromkreisen so leicht handhabbar zu machen wie eigensichere Kreise. Die besondere Stecktechnik und die Vielfalt der einbaubaren Elektronikkomponenten machen dieses Produkt zu einem sehr nützlichen Element bei der Installation in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1.