Ein starkes Team – Füllstandsmesstechnik in Wasser- und Abwasseranlagen
Pepperl+Fuchs bietet ein umfassendes Programm von Füllstandsensoren für die Erfassung von Grenzwerten sowie für die kontinuierliche Messung der Füllstände in Applikationen der Wasser- und Abwasserindustrie.
Schwimmschalter LFL
Schwimmschalter LFL
Schwimmschalter werden für eine einfache Grenzwerterfassung in Flüssigkeiten eingesetzt. Durch die größere Dichte der Flüssigkeit schwimmt der Schalter an der Oberfläche. Der Schwimmschalter ist mit seiner Kabelbefestigung auf ein, dem Prozess angepasstes Niveau, fixiert. Die Kippbewegung bei Auf- oder Abschwimmen löst den Schaltvorgang aus. Als Schaltelemente werden Initiatoren und Mikroschalter verwendet. Die Schwimmschalterserie findet als Grenzwertschalter in Form einer Kugel oder als Hülse Anwendung. LFL bietet eine kostengünstige Lösung um Grenzstände zu detektieren und Leckagen an das angeschlossene Überwachungssystem zu melden.
Vibrationsgrenzschalter Vibracon LVL-M
Vibrationsgrenzschalter Vibracon LVL-M
Die piezoelektrisch angeregte Schwingung einer Vibrationsschwinggabel wird gedämpft, wenn sie das Füllgut berührt. Die Elektronik bildet aus den Veränderungen das Schaltsignal. Diese Funktion ist unabhängig von wechselnden physikalischen Eigenschaften des Mediums und wird weder durch Strömungen, Turbulenzen, Luftblasen, Schaum, Vibration noch durch Feststoffanteile oder Ansatz beeinflusst. Der Vibracon LVL Grenzwertschalter ist ein universeller Füllstandgrenzschalter zum Einsatz in allen Flüssigkeiten. Die Einsatzgebiete erstrecken sich von Leckageerfassung, Pumpenschutz, Minimum- bzw. Maximumüberwachung des Mediums im Tank bis zu Anwendungen bei hohen Drücken (max. 64 bar) und Temperaturen bis 150 °C. Die kompakte Bauweise ermöglicht den Einsatz auch bei beengten Platzverhältnissen. Die Ausführung in Edelstahl lässt den Einsatz auch in der Lebensmittelindustrie zu. Durch die Vielfalt an Elektronikeinsätzen (Relais-, NAMUR-, Thyristor- Signalausgang) ist die Ankopplung an jede Prozesssteuerung möglich. Die Zündschutzarten EEx ia und EEx d ermöglichen den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.
Konduktive Sonde LKL-P
Konduktive Sonde LKL-P
Die Leitfähigkeit des flüssigen Füllgutes darf in weiten Grenzen variieren. Bei Erreichen der durch die Einbauhöhe festgelegten Füllgrenze schließt die ansteigende Flüssigkeit den gleichstromfreien Wechselstromkreis zwischen zwei Elektroden (bzw. zwischen Elektrode und Metallbehälter). Aus dem sprunghaften Stromanstieg wird das Schaltsignal erzeugt. Wässrige Lösungen, Säuren und Laugen werden durch ihre Leitfähigkeit sehr gut detektiert. Der konduktive Messaufnehmer LKL-P wird in leitfähigen Flüssigkeiten ab 10 µS/cm zur Grenzstanderfassung bzw. Leckageerfassung eingesetzt. Je nach Anzahl der Messpunkte (bis zu 5 Stäbe oder Seile) können Messaufgaben wie z. B. Überfüllsicherung, Trockenlaufschutz, Zweipunktregelung von Pumpen oder Mehrpunktdetektion bei einem vorhandenen Prozessanschluss realisiert werden. Die Sonde bietet somit eine flexible Instrumentierung mit eingebauten Elektronikeinsätzen (PNP-, NAMUR-, Relaisausgang) zur Anlagenüberwachung als Leckagemelder.
Hydrostatische Druckmessung – Pegelsonde LGC
Pegelsonde LGC
Der Druck in einer Flüssigkeit nimmt mit der Füllhöhe ständig zu. Dieser hydrostatische Druck wird über eine Membrane (Keramik oder Edelstahl) auf die Messzelle übertragen. Hierbei haben Schaum, Ansatzbildung, wechselnde elektrische Eigenschaften eines Mediums und die Behälterform keinerlei Einfluss auf die Messwerterfassung. Die Pegelsonde LGC kann in Tiefbrunnen bis 200 m Tiefe zur sicheren Erfassung des Füllstands eingesetzt werden.
Ultraschallsensor LUC-M
Ultraschallsensor LUC-M
Aus der Zeit zwischen dem Senden eines Ultraschallsensors und dem Empfang des an der Füllgutoberfläche reflektierten Echos wird die Füllhöhe errechnet. Chemische oder physikalische Eigenschaften des Mediums sind ohne Einfluss auf das Messergebnis. Deshalb sind auch aggressive und abrasive, zähflüssige und klebrige Medien problemlos mit dem Ultraschallsensor LUC-M bis zu einer Füllhöhe von 15 m messbar.