Harnessing sensor data.
Creating value.
Improving simplicity.

SmartBridge® Interface

Sensorik4.0® - a nova geração de sensores

O Industrie 4.0 precisa de novos componentes

Visão geral de um Industrie 4.0

"Industrie 4.0" significa conectar todos os componentes, as máquinas e as instalações com o objetivo de minimizar as lacunas de informação e mídia, otimizar processos e economizar recursos valiosos. Essa visão precisa de novos componentes que permitem uma integração inteligente. Para a Pepperl+Fuchs, isso é o "Sensorik 4.0".
O Sensorik4.0® redefine termos

Sensorik4.0® para Industrie 4.0

O Sensorik4.0 redefine identidade, condições, comunicação e inteligência dos termos. O sensor detecta automaticamente suas origens e causa. A comunicação ocorre em uma nova linguagem universal voltada para os serviços. Os dados coletados são especificamente configurados para oferecer os maiores benefícios possíveis para os respectivos destinatários.
O IO-Link é um investimento no futuro

O idioma I40 de sensores e atuadores

Os sensores compatíveis com IO-Link preparam a tecnologia usada atualmente para o Industrie 4.0. Esses sensores possuem uma identidade, transmitem dados de processo e fornecem informações sobre seu status. A tecnologia SmartBridge da Pepper+Fuchs cria um novo canal de acesso a esses dados, fornecendo insights valiosos sobre a condição de máquinas e instalações.
Uso confortável com aplicativos intuitivos

Aplicativos voltados para a nova face do Industrie 4.0

O aplicativo SmartBridge possibilita a visualização de dados do sensor em seu tablet ou smartphone. Essa visão interna de facilita muito o controle de dados de status e de processo. Configurar, alterar e copiar parâmetros operacionais por "toque e digitação" oferece manuseamento intuitivo até mesmo para os sensores mais complexos.

Tecnologia SmartBridge® para equipamentos IO-Link

Pirâmide de automação

A tecnologia SmartBridge ativa um canal estendido e sem fio ("canal de acesso de dados") para acessar informações geradas por sensores ou atuadores dentro de uma máquina ou instalação. Esse canal de acesso de dados é conectado a uma linha de conexão entre o controle da máquina e um equipamento de campo compatível com IO-Link. Aqui, o sistema capta o sinal digital do dispositivo IO-Link e usa Bluetooth para transferir o sinal para um equipamento móvel com acesso à Internet.  O canal de comunicação padrão entre o dispositivo de campo e a unidade de controle não é alterado pela adição.

Esse canal estendido e sem fio fornecido pelo SmartBridge é uma peça importante para conectar sensores e atuadores à "internet industrial” do Indústria 4.0.







Comunicação horizontal
Comunicação horizontal: dentro do conceito de interação de homem-máquina, a troca sem fios de informações de processo e de parâmetro de um sensor ou atuador com o equipamento móvel do usuário estabelece uma comunicação horizontal. Em outro momento, esse canal também pode ser usado como um veículo para uma comunicação totalmente autônoma de máquina para máquina entre sensores e atuadores.
Comunicação vertical
Comunicação vertical: além de troca de dados com um operador, dados de diagnóstico de sensores e atuadores são enviados para sistemas de software de outra empresa como MES ou ERP. Devido à ligação sem fio flexível, essa troca não se limita a transferência de um nível de comunicação para outro, ou seja, é possível entre diversos níveis.
Comunicação em rede
Comunicação em rede: o novo canal de acesso a dados do SmartBridge também permite uma forma comunicação horizontal e vertical híbrida: por meio de um gateway de Internet, qualquer nível de um sistema externo pode ser atendido. Esse é o primeiro passo para a comunicação ligada no sentido do Industrie 4.0.

Componentes e recursos SmartBridge®

Sistema SmartBridge para equipamentos IO-Link

O sistema SmartBridge consiste de uma interface de hardware (interface IO-Link/Bluetooth) e do aplicativo SmartBridge para equipamentos móveis. Quando a interface é conectada a uma comunicação de equipamento compatível com IO-Link existente e uma unidade de controle, ela exibe essa troca de informações em um equipamento móvel. Se a interface estiver conectada a uma ligação entre um equipamento compatível com IO-Link e uma unidade de controle convencional ou estiver sendo usada completamente sem um controle de máquina, ela funciona como um módulo principal. Nesse modo de operação, o SmartBridge suporta a exibição de todas as informações do equipamento, bem como a parametrização de sensores e atuadores compatíveis com IO-Link.

Sistema SmartBridge



Interface SmartBridge
Interface Bluetooth do IO-Link

A interface funciona com base no protocolo padronizado do IO-Link (IEC 61131-9) e é independente de fornecedor. Portanto, sensores e atuadores de todos os fabricantes que são parte do consórcio do IO-Link podem ser usados com essa interface (consulte www.io-link.com). Isso dá a você a flexibilidade para escolher o equipamento apropriado para sua aplicação.

Aplicativo SmartBridge
Aplicativo SmartBridge

O aplicativo SmartBridge fornece uma interface do usuário clara e de fácil compreensão para equipamentos de campo compatíveis com IO-Link. Quando um novo equipamento é detectado, os drivers necessários (Descrição do equipamento IO-Link e Descrição da Interface gráfica) são carregados automaticamente. Com esses arquivos de driver, as funcionalidades do respectivo equipamento de campo são exibidas em gráficos e texto claro no devido idioma. Você aproveita uma forma muito intuitiva de manusear sensores e atuadores.

SmartBridge registrador de dados
Registro de dados

A interface apresenta uma ranhura integrada para cartões microSD. Com essa funcionalidade adicional, você registra dados de processo em um cartão de memória e depois executa uma análise avançada dos dados gravados no seu computador.

Segurança SmartBridge
Conceito de segurança

O sistema SmartBridge apresenta um rigoroso conceito de segurança: somente depois de uma autenticação clara de hardware permitidos e de uma verificação de senha aprovada, o aplicativo SmartBridge concede acesso a equipamentos conectados ao IO-Link.

Casos de uso e vantagens

Parametrização de sensores
Parametrização de equipamentos IO-Link

Atuadores e sensores inteligentes frequentemente apresentam uma variedade de funcionalidades com os mais variados parâmetros. O aplicativo SmartBridge exibe todas as funcionalidades desses equipamentos com seus respectivos parâmetros e permite que você os altere sem o longo estudo de manuais.

Comissionamento de sensores
Comissionamento de máquinas e instalações

Durante o comissionamento inicial de máquinas e instalações, diversas funcionalidades podem não funcionar perfeitamente desde o início. Nessas situações, o SmartBridge dá a você insights se os parâmetros de sensores e atuadores estão corretos e se a transferência de dados está funcionando corretamente.

Pesquisa de erro em sensores
Pesquisa de erro em casos de manutenção

A solução de problemas pode ser uma tarefa extremamente demorada, especialmente quando ocorrem erros de forma aleatória. Nessas situações, um protocolo de registro de dados para as atividades atuais é muito útil. Além dessas informações de processos em tempo real, a análise de dados de histórico (como operador ou contador de funções) também é benéfica. O SmartBridge permite fácil acesso aos dados atuais e históricos de um equipamento compatível com IO-Link.

Monitoração de status de sensores
Monitorização de status de equipamentos compatíveis com IO-Link

Sensores e atuadores, muitas vezes, estão localizados em posições propensas a erros em instalações e máquinas. Os motivos de falhas e discrepâncias variam de desgaste mecânico a falhas elétricas ou alterações nas condições ambiente. Nessas situações, os valores de limite de monitorização permanente são de grande utilidade. O SmartBridge é adequado para aplicações de longo prazo em uma máquina ou instalação e transmite informações relevantes de processos e status do equipamento IO-Link para um sistema de monitoramento externo de sua preferência.

Contact Us

Com o SmartBridge, a Pepperl+Fuchs dá o primeiro passo para o Sensorik4.0. Entre em contato conosco agora para obter mais informações sobre as vantagens que o futuro reserva para você.