Den hurtigste og mest effektive måde at løbende viderekommunikere store mængder data fra farlige områder til skyen på
Industry 4.0 og tingenes industrielle internet er standard i fremstillingsindustrien. I procesindustrien fandtes der på den anden side ikke tidligere nogen netværksstandard, der hurtigt kunne overføre store mængder data fra feltniveau til informationsniveauet i Industry 4.0-arkitekturen.
Med det nye Ethernet advanced physical layer, som forkortes Ethernet-APL, sætter Pepperl+Fuchs og andre virksomheder nu en vigtig milepæl. Ethernet-APL omfatter store kabellængder, eksplosionsbeskyttelse og interoperabilitet, hvilket muliggør kontinuerlig og transparent kommunikation på tværs af alle hierarkiniveauer. Få mere at vide om den innovative teknologi, der baner vejen for krævende IoT-applikationer i procesindustrien.
For den globale procesindustri er bestræbelserne på at standardisere det fysiske lag i et kommunikationssystem et unikt projekt. Det hidtil største samarbejde inden for procesautomation er opstået med støtte fra førende organisationer Fieldcomm Group, OPC Foundation, ODVA, PROFIBUS og PROFINET International samt nøgleaktører i branchen. Sammen med virksomhederne ABB, Endress+Hauser, Krohne, Phoenix Contact, Rockwell Automation, SAMSON, Siemens, Stahl, Vega og Yokogawa arbejder Pepperl+Fuchs på udviklingen af det nye "avancerede fysiske lag" til Ethernet.
Ethernet-APL kombinerer alle de erfaringer og behov, som professionelle processpecialister har: Store kabellængder, totråds ledninger, interoperabilitet og brug i farlige områder op til Zone 0/Klasse 1, Div. 1. Som ekspert i elektrisk eksplosionsbeskyttelse er Pepperl+Fuchs en aktiv drivende kraft bag denne udvikling inden for Ethernet-APL-projektet. Allerede i 2015 viste en separat demonstration en miniatureversion af procesanlæggets arkitektur med Ethernet-APL.
Ethernet Advanced Physical Layer – eller forkortet Ethernet-APL – omfatter store kabellængder, eksplosionsbeskyttelse og interoperabilitet, hvilket muliggør kontinuerlig og transparent kommunikation på tværs af alle hierarkiske niveauer. Traileren giver et kort indblik i denne banebrydende teknologi ...
I denne video demonstrerer Michael Kessler, som er Executive Vice President Components and Technology, Process Automation hos Pepperl+Fuchs, den typiske kommunikationsarkitektur i et procesanlæg med signaltransmission via Ethernet …
Ethernet Advanced Physical Layer passer til alle procesanlæg, da installationsarkitekturen giver fleksibilitet og eksplosionsbeskyttelse til alle typer farlige områder. Videoen illustrerer typiske topologier til procesautomation …
Gerd Niedermayer fra BASF har i denne paneldiskussion talt med eksperter fra Pepperl+Fuchs om udfordringerne og fordelene ved fremtidig kommunikation via Ethernet-APL inden for procesautomationen og den første testinstallation hos BASF …
To provide the process industry with the Ethernet advanced physical layer, four attributes must be standardized: communication, power supply, installation, and explosion protection. Andreas Hennecke, Product Marketing Manager at Pepperl+Fuchs, illustrates these attributes in detail …
I denne hovedtale dækker Michael Kessler, som er Executive Vice President Components & Technology hos Pepperl+Fuchs, de faktorer, der førte til det største samarbejde i procesindustriens historie …
Ethernet-APL er designet til at understøtte alle relevante installationstopologier. Denne topologi viser infrastrukturen for kompakte eller indendørs installationer som de kendes fra kemisk og farmaceutisk industri. Her er Ethernet-APL-feltswitchene typisk placeret i samledåser eller kontrolskabe i ufarlige områder eller farlige områder op tili Zone 2, Division 2. Den maksimale kabellængde er op til 200 m til instrumentet. Eksplosionsbeskyttelse til alle farlige områder omfatter egensikkerhed, der kan vælges til instrumenttilslutningen.
This topology gives an example for long-reach installations as seen in the oil and gas industry. It enables cable lengths of up to 1000 m between switches on the trunk segment. Here, the Ethernet-APL field switches are designed for operation in hazardous areas, which are typically Zone 1 and 2 or Division 2. Normally, they are loop powered by the Ethernet-APL power switch and distribute both communication signals and power to the field devices via spurs. This Ethernet-APL installation also meets all requirements for explosion protection with increased safety or intrinsic safety. This topology provides a clear migration path for fieldbus users during brownfield projects.
Har du spørgsmål om Ethernet advanced physical layer (Ethernet-APL), eller vil du gerne have flere oplysninger? Vi hjælper gerne! Du skal blot udfylde kontaktformularen og sende os en besked.