Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Caratteristiche della fiera
HANNOVER MESSE 25 Dal 31 marzo al 4 aprile 2025: padiglione 9, stand D76

Vuoi sapere quali possibilità ci offre la tecnologia per plasmare il futuro? Allora, visita Pepperl+Fuchs alla HANNOVER MESSE, la più importante piattaforma internazionale nonché punto di riferimento per la trasformazione industriale.

landscape scenery in Canada with Toronto mirroring on the water surface
Rich in Resources, Rich in Ideas

The Future’s Here: This is the motto under which Canada is presenting itself as a partner country at the 2025 Hannover Messe. The country is a pioneer in renewable energies and raw materials, but also in the field of artificial intelligence. Pepperl+Fuchs has been active there for over 30 years.

Mani che tengono il kit Digital Twin di Pepperl+Fuchs
Monitoraggio delle risorse basato sull'IA con il kit di avviamento Digital Twin

Con il kit di avviamento Digital Twin, Bosch Digital Twin Industries e Pepperl+Fuchs offrono agli operatori degli impianti una soluzione plug-and-play pronta all'uso che utilizza l'analisi in tempo reale basata su IA per migliorare l'efficienza dell'impianto e facilitare la Predictive Maintenance.

Applicazione sistema Volume3D nel nastro trasportatore
Misurazione accurata del volume in tempo reale

Il sistema Volume3D misura la portata con un elevato livello di precisione. La combinazione tra tecnologia dei sensori LiDAR, encoder rotativo e unità di valutazione intelligente fornisce dati dettagliati su volume, portata e vari altri parametri.

Lavoratore mobile in un ambiente industriale che tiene in mano un tablet
Nuovi standard nella comunicazione 5G Fissati dal tablet Tab-Ex® 05 da 8 pollici.

Con il nuovo Tab-Ex 05, Pepperl+Fuchs lancia il primo tablet Android con funzionalità 5G e schermo da 8 pollici approvato per l'uso in Zona 1/21 e Divisione 1.

Gamma di sensori di distanza induttivi di Pepperl+Fuchs
L'induttività incontra la velocità. Sensori di distanza induttivi con IO-Link

Pepperl+Fuchs presenta i sensori di distanza induttivi con IO-Link e funzioni integrate di monitoraggio delle condizioni. Per la prima volta, questi sensori misurano non solo la posizione dell'oggetto, ma anche la velocità e l'accelerazione degli attivatori.

Key visual Ethernet-APL
La digitalizzazione entra nelle industrie di processo Ethernet-APL

Ethernet-APL—per applicazioni IIoT nelle industrie di processo: scopri il modo più rapido ed efficiente per comunicare ininterrottamente grandi quantità di dati da zone pericolose al cloud.

1/7

Benvenuto in Pepperl+Fuchs!

L'automazione è la nostra passione, e la collaborazione con i nostri clienti è il nostro principio guida.

Hai domande?Contattaci

Siamo a tua disposizione! Contattaci per informazioni di vendita e assistenza tecnica, oppure trova il tuo contatto locale.

Resta aggiornatoe-news

Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere periodicamente notizie e informazioni interessanti sul mondo dell'automazione.