L'hydrogène pour l'avenir de l'énergie, de l'industrie et du transport

Grâce à la technologie de détection et à la protection contre le risque d'explosion de Pepperl+Fuchs.

Détection et protection contre les explosions pour l'hydrogène

L'hydrogène est l'élément le plus abondant de l'univers. Sur Terre, il ne se trouve pas seul, mais principalement en association avec l'oxygène, par exemple sous la forme H2O, l'eau. Cet élément chimique joue un rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique. En effet, outre l'utilisation d'énergies renouvelables pour la production d'énergie et l'électromobilité, des alternatives aux combustibles fossiles sont nécessaires dans les secteurs de l'industrie et du transport industriel. L'hydrogène présente un avantage décisif à cet égard : sa combustion ne produit aucune émission de CO2 nuisible au climat ; il ne laisse derrière lui que de la vapeur d'eau.

Cependant, la production, la distribution et l'utilisation de l'hydrogène posent de nombreux défis. Forts de plus de 70 ans d'expérience dans les domaines de la technologie de détection et de la protection contre le risque d'explosion, nous sommes présents dans le secteur de l'hydrogène et proposons une large gamme de produits tout au long de la chaîne de valeur. Répondre avec vous à de nouvelles exigences en matière d'hydrogène est dans notre ADN. Découvrez notre HydroGène ! 

Atouts

Rendement énergétique optimal des éoliennes et des centrales solaires, générant de l'énergie verte pour l'électrolyse
Sécurité sur tous les modes de transport, que ce soit par pipeline, bateau, train ou camion
Utilisation efficace et durable de l'hydrogène dans les secteurs du transport et de l'industrie
Service mondial et assistance individuelle dans le développement conjoint d'une solution

Hydrogène — Rien de nouveau ?

L'hydrogène en tant qu'outil de protection du climat est bien sûr dans le collimateur de tous, mais en réalité, il était déjà utilisé il y a plusieurs décennies. Cependant, il y a eu beaucoup de changements. Nos experts du secteur Wolfgang Weber et Thomas Schnepf nous parlent des différences avec aujourd'hui.

Voici notre monde

L'hydrogène pour l'avenir de l'énergie, de l'industrie et de la mobilité : découvrez où Pepperl+Fuchs soutient l'économie de l'hydrogène avec sa technologie de détection de détecteurs industriels et ses solutions de protection contre le risque d'explosion.

Énergies renouvelables pour de l'hydrogène vert

Énergies renouvelables pour de l'hydrogène vert

Pour produire de l'hydrogène de manière respectueuse du climat, les composants hydrogène et oxygène de l'eau sont séparés au cours d'un processus d'électrolyse utilisant des énergies renouvelables. La chaîne de valeur de l'hydrogène « vert » commence donc avant même sa production réelle. Pepperl+Fuchs propose une large gamme de composants qui optimisent le rendement énergétique des centrales éoliennes et solaires, des codeurs et détecteurs inductifs sur la pale de rotor d'une éolienne aux détecteurs d'inclinaison qui orientent parfaitement les capteurs solaires en fonction du soleil.

Production d'hydrogène vert par électrolyse

La production par électrolyse utilisant de l'électricité provenant de sources renouvelables est la condition préalable à la production d'hydrogène vert, neutre en CO2. Au cours du processus, les molécules d'eau sont divisées en eau moléculaire et en oxygène. Pour garantir des processus sûrs et fiables à tout moment, des mesures appropriées de protection contre les explosions sont essentielles. En outre, une technologie de détecteurs innovante peut aider à augmenter l'automatisation de la production de stacks de piles PEM pour l'électrolyse. Fort de plus de 70 ans d'expérience dans la protection contre le risque d'explosion et la technologie de détecteurs et d'une large gamme de produits, Pepperl+Fuchs est à vos côtés lorsqu'il s'agit de produire de l'hydrogène vert.

électrolyse hydrogène H2

Sécurité sur tous les modes de transport

Que ce soit par pipeline, bateau, train ou camion, le transport de l'hydrogène est un défi technique. Non seulement parce qu'il s'agit d'un gaz explosif, mais également parce qu'il doit être comprimé pour le transport. Une grande variété de produits et de solutions Pepperl+Fuchs qui surveillent de manière fiable les positions des vannes et garantissent une transmission sûre du signal sont adaptés pour une utilisation dans les systèmes de contrôle et de mesure de la pression du gaz, ainsi que sur les bouteilles de gaz.

Transport d'hydrogène

Utilisation de l'hydrogène dans l'industrie

L'hydrogène joue un rôle important lorsqu'il s'agit de remplacer les combustibles fossiles dans l'industrie, notamment dans la production particulièrement énergivore de produits chimiques, de ciment ou d'acier. Pepperl+Fuchs propose à l'industrie diverses solutions de détection pour le contrôle des vannes des pipelines de transport et des lunettes intelligentes pour contribuer à leur maintenance, ainsi qu'une technologie d'interface pour les solutions de contrôle et d'identification des brûleurs pour véhicules à guidage automatique (VGA) fonctionnant à l'hydrogène.

Hydrogène dans l'industrie

Ravitaillement sûr et pratique à la station de ravitaillement

Si le processus de ravitaillement à la station de ravitaillement en hydrogène est assez similaire à celui d'une station de ravitaillement classique, de nombreux éléments se déroulent différemment en arrière-plan, de la livraison de l'hydrogène à son stockage et à sa distribution à la pompe. En effet, tout comme ses prédécesseurs fossiles, l'hydrogène présente un risque d'explosion. Les mesures de protection contre le risque d'explosion jouent donc un rôle clé. Différents produits et solutions de Pepperl+Fuchs, certifiés pour les zones à risque d'explosion, garantissent des processus sûrs et un processus de ravitaillement pratique.

Station de ravitaillement en hydrogène

Contactez-nous pour de plus amples informations

Vous avez des questions sur nos produits et solutions pour le secteur de l'hydrogène ? N'hésitez pas à nous contacter à l'aide du formulaire ci-dessous. Nous répondrons à votre demande avec grand plaisir !