Никаких компромиссов!

Вы бы выбрали уродливый велосипедный шлем, который не может вас защитить?

Безопасность нельзя обеспечить полумерами — лучше довериться экспертам.

Функциональная безопасность для автоматизации производства

Многолетний опыт разработки систем безопасности

Многолетний опыт разработки систем безопасности

Pepperl+Fuchs — один из наиболее известных и уважаемых производителей в сфере технологий автоматизации. Доверьтесь многолетнему опыту наших экспертов в сфере функциональной безопаности.
Обширный ассортимент датчиков

Обширный ассортимент датчиков

Наш универсальный ассортимент включает датчики на основе практически всех известных технологий. Высокоспециализированные датчики безопасности и продуманное применение стандартных датчиков значительно расширяют спектр выполняемых задач нашей продукции.
Разработка комплексных решений

Разработка индивидуальных решений

Pepperl+Fuchs не просто поставляет компоненты: мы предоставляем сопровождение на каждом этапе обеспечения безопасности — от разработки индивидуальной концепции и до применения готового решения.
Передача знаний

Передача знаний

Безопасность — это вопрос применения новых технологий: Наша компания является поставщиком комплексных решений. С целью обучения мы проводим семинары по конкретным темам, актуальным для обеспечения безопасности ваших производственных задач.

Продукция для обеспечения безопасности

НОВИНКА! Надежная защита в соответствии с категорией 3 PL d

Система ультразвуковых датчиков USi-safety®

Система ультразвуковых датчиков безопасности USi-safety® является новейшей основой для решений по обеспечению безопасности в сложных условиях, в пыльной среде или на открытом воздухе. Оборудование и транспортные средства могут быть надежно защищены с помощью передовой ультразвуковой технологии и всех преимуществ, которые она несет.

Еще больше инноваций, формирующих отрасль





Безопасное движение автоматического транспорта в логистическом центре с помощью ультразвуковых датчиков

Автоматически управляемые транспортные средства должны иметь надежную защиту от столкновений с людьми и объектами на маршруте при автоматическом реверсивном движении, даже если транспортное средство загружено. Перед опусканием груза на палету необходимо оперативно обеспечить безопасность слепой зоны, находящейся перед вилочным захватом. Для выполнения этого требования необходим сертификат соответствия стандарту ISO 13849-1, категория 3 PL d. Устройства должны обеспечивать возможность использования в ограниченном пространстве и быть устойчивыми к воздействиям окружающей среды, таким как пыль, грязь и влажность.

USi®-safety единственная система ультразвуковых датчиков, отвечающая стандарту EN ISO 13849 кат. 3 PL d. Она обеспечивает надежный мониторинг трехмерных пространств и идеально подходит для установки на оборудование для транспортировки материалов.

Примеры областей применения

Защита автомобиля в точках перехода и в узких местах

При эксплуатации транспортных средств с автоматическим управлением необходимо постоянно следить за тем, чтобы не нанести травм людям и не повредить оборудование. В таких условиях, чтобы гарантировать безопасность, положение AGV должно определяться в соответствии с PL d с соблюдением стандартных требований к документации, расчетам и т.д. Помимо высочайшей точности и надежности используемой технологии датчиков и знания стандартов и требований, не менее важна разработка комплексной концепции безопасности, а также проведение расчетов и подтверждение безопасности выбранного решения.

В данном случае Pepperl+Fuchs предоставила клиенту индивидуальное решение, охватывающее каждый аспект от разработки до внедрения концепции.

Безопасная заправка транспортных средств на водородном топливе

В составе автопарков автоматически управляемых транспортных средств часто используется разнородная техника, что сопряжено с различными эксплуатационными требованиями, например, к замене аккумуляторных батарей или заправке и к уникальной маркировке транспорта. Например, транспортные средства на водородном топливе могут оснащаться различными баками, каждый из которых должен заправляться строго при определенном давлении. Поскольку любые ошибки способны привести к масштабному ущербу и травмам персонала, необходима надежная система идентификации каждого транспортного средства.

Pepperl+Fuchs разработала специальное комплексное решение, основанное на концепции и компонентах безопасности. Для этого на транспортные средства устанавливаются два транспондера RFID, предназначенные для использования в сложных промышленных условиях — требуемый уровень SIL достигается за счет резервирования и оценки информации транспондера в системе управления безопасностью.

Безопасный мониторинг остатка пачки на упаковочных машинах

Безопасный мониторинг остатка пачки на упаковочных машинах

С ростом доли автоматизированных процессов на промышленных предприятиях повышаются и требования к безопасности оборудования, что также влияет на упаковочную отрасль. Например, в связи с изменением стандарта (EN 1010-1:2004 изменен на EN ISO 12643-4) в будущем в потенциально опасных зонах необходимо избегать вмешательства оператора согласно PL d вместо PL b для максимальной защиты персонала.

Pepperl+Fuchs предлагает экономичное и легко интегрируемое решение. Защитная концепция основывается на двух фотоэлектрических датчиках из серии R100, которые обеспечивают требуемый уровень безопасности благодаря резервированию.

Преимущества наших разработок

Скачать бесплатно!

Скачать бесплатно!








Все оборудование, выпускаемое на рынок Европейского Союза, должно соответствовать Директиве ЕС по машинам, механизмам и машинному оборудованию 2006/42/EC. Помимо этого, существует целый ряд обязательных стандартов, которые предъявляют дополнительные требования к оборудованию и процессу в целом.

Но как узнать, какой стандарт распространяется на мое предприятие и какие требования необходимо соблюдать? Как достичь требуемого класса надежности (SIL) или уровня исполнения (PL)?

В нашей брошюре содержатся практические рекомендации по данным вопросам. Ознакомьтесь с текущими нормативными требованиями и стандартами и узнайте из примера, какие шаги необходимо предпринять для обеспечения безопасности оборудования.

Загрузите бесплатный PDF-файл прямо сейчас и узнайте больше о следующих понятиях:

  • Оценка рисков
  • Уровень исполнения
  • Категория
  • Диагностическое покрытие
  • MTTFd
  • и многое другое

События и обучение по функциональной безопасности

События и обучение

Pepperl+Fuchs предлагает широкий выбор программ обучения для специалистов в области автоматизации. Эти программы ориентированы на руководителей, проектировщиков, работников производства и сотрудников, ответственных за безопасность, участвующих в разработке продукции.

Ссылки и аналитические материалы

В этом разделе вы узнаете больше о наших достижениях в области функциональной безопасности: об успешно реализованных решениях, истории разработки и характеристиках продукции, а также о людях, стоящих за ней.
Абсолютная безопасность для навигации автоматически управляемых транспортных средств

Специалисты по автоматизации компании Staudinger используют видеосистемы с камерами класса надежности SIL 3/PL e производства Pepperl+Fuchs для безопасной навигации современных автоматически управляемых транспортных средств. Благодаря этому компания может предложить своим клиентам комплексное решение в области технологий приводов и управления, а также само транспортное средство.

Узнайте больше
Революционный подход к безопасности

Pepperl+Fuchs стала первым производителем, успешно внедрившим технологию безопасного абсолютного позиционирования, отвечающего требованиям SIL 3/PL e, на основе всего одного датчика. В этом разделе мы расскажем больше об этой уникальной разработке и трудностях, которые пришлось преодолеть нашей команде.

Узнайте больше
Надежная защита от столкновения воздушного транспорта

HUBTEX Maschinenbau GmbH & Co. KG разработала инновационную многонаправленную рабочую платформу для сборки воздушных судов. Они доверили разработку датчиков систем безопасности экспертам Pepperl+Fuchs. Во избежание столкновений в трех измерениях подъемная платформа была оборудована двумерными LiDAR датчиками R2100.

Узнайте больше
Миссия обеспечения безопасности

Обширный опыт собственных разработок крайне важен для создания успешных решений Pepperl+Fuchs в сфере функциональной безопасности. В этом интервью некоторые из наших экспертов обсуждают свою повседневную работу, текущие стандарты, которым должна соответствовать продукция, и методы передачи знаний.

Узнайте больше

Контакты