11.3.2026Neue Generation der optischen Schließkantensicherung SIGNAL

Zuverlässiges Funktionsprinzip
An Garagen- und Industrietoren sind sensorische Schutzeinrichtungen Pflicht. Besonders bewährt haben sich druckempfindliche Lichtschranken der Kategorie 2 wie die SIGNAL12LP oder SIGNAL12ECO. In einem widerstandsfähigem Gummiprofil eingebettet, überwachen sie die Vorderkante des Torblatts zuverlässig. Wird das Tor geschlossen und das Profil zusammengedrückt, reduziert sich das Signal am Empfänger, wodurch die Auswerteeinheit sofort reagiert – der sichere Stopp wird über die Torsteuerung ausgelöst.

Langlebig auch bei extremer Beanspruchung
Die optische Schließkantensicherung SIGNAL ist konzipiert für maximale Belastbarkeit – selbst dort, wo Toranlagen täglich extremen Bedingungen ausgesetzt sind. Ihre außergewöhnliche Langlebigkeit basiert auf dem Zusammenspiel aus leistungsfähiger Elektronik, einem vollständig abgedichteten IP67-Schutzkonzeptund dem speziell entwickelten RUBFLEX®-Gummiprofil.
Die nach eigenen Vorgaben konzipierte RUBFLEX®-Gummimischung bietet nicht nur eine hohe Flexibilität über einen breiten Temperaturbereich, sondern auch ideale optische Eigenschaften für den Lichtkanal der optoelektronischenSicherheitslichtsensoren. In Kombination mit der durchgängigen Abdichtung nach IP67 bleibt die neueSchließkantensicherungselbst bei Feuchtigkeit, Schmutz oder intensiver mechanischer Beanspruchung dauerhaftzuverlässig geschützt.
Kabelgebunden oder kabellos
Die optoelektronische Schließkantensicherung SIGNAL bietet maximale Flexibilität im Einsatz – wahlweise kabelgebunden über Spiralkabel oder komplett kabellos. Je nach Anforderung kann sie direkt über eine Anschlussdose an die Torsteuerung angebunden oder über eine separate Funkbox betrieben werden, wodurch sich das Spiralkabel einsparen lässt. Dank der duo-switch-Erkennung stellt sich die SIGNAL automatisch auf den jeweiligen Betriebsmodus ein: Sie erkennt die anliegende Betriebsspannung und schaltet selbstständig zwischen Standardbetrieb mit Spiralkabel und energieeffizientem Batteriebetrieb um.

Einfache Wartung durch integriertes Diagnosesystem und optische Anzeige
Mit einem selbstprüfenden System sorgt die neue Schließkantensicherung für maximale Betriebssicherheit: Beim Einschalten kontrolliert sie automatisch alle Komponenten und die Signalqualität. Kriterien wie die Qualität des Gummiprofils, Türbreite, Verformungen oder Verschmutzungen fließen in die Bewertung ein, die über einen Blinkcode von ein bis drei Impulsen angezeigt wird. So erkennt der Anwender sofort, ob eine Überprüfung notwendig ist. Ergänzt wird diese Funktion durch ein innovatives optisches System, das besonders große Türbreiten zulässt und das Schaltverhalten selbst bei Durchbiegungen, etwa durch Windlast, optimiert.

Komplettlösung aus einer Hand
Pepperl+Fuchs bietet zusammen mit der WITT Sensoric GmbH mehr als nur einzelne Sensoren – das Komplettpaket umfasst optimierte Gummiprofile, Anschlussdosen, Elektronik, Verkabelung, Anschläge und weiteres Zubehör.
Besonders die kundenspezifischen Gummiprofile bieten höchste Flexibilität: Da es im Bereich der Industrietore keine Standardisierung gibt, lassen sich Länge, Verpackungsgröße und Montagefertigkeit exakt an die individuellen Kundenbedürfnisse anpassen. Vorgeschnittene Profile erleichtern zudem die Installation erheblich, da keine weitere Vorbereitung notwendig ist. So lässt sich das passende Produkt schnell und unkompliziert auswählen und direkt in der Praxis einsetzen.
Highlights der Schließkantensicherung SIGNAL
- Bewährt seit über 20 Jahren: neueste Generation mit bester Elektronik und niedrigstem Stromverbrauch
- Langlebig auch bei extremer Beanspruchung, RUBFLEX®-Gummi und IP67-Schutz
- Flexibel installierbar: ob kabellos oder mit Spiralkabel, dank duo-switch-Erkennung automatisch optimal konfiguriert
- Einfache Wartung durch integriertes Diagnosesystem und optische Anzeige für schnelle Statusprüfungen
- Maßgeschneiderte Gummiprofile in individuellen Längen und Packungseinheiten
- Komplettlösung aus einer Hand, inklusive optimierter Gummiprofile, Anschlusskästen und Kabel