Wählen Sie Ihr Land

Global

Industrielle Ereigniskamera VOC: Maximaler Einblick durch ereignisbasierte Aufzeichnungen

Industrielle Ereigniskamera VOC

Was ist passiert? Diese Frage stellt sich häufig in Produktions- und Logistikprozessen, etwa wenn es zur Notabschaltung einer Maschine kommt oder eine andere Störung im Betrieb auftritt. Die industrielle Ereigniskamera VOC hilft bei der Fehlersuche – mit ereignisgesteuerten Bild- oder Videomitschnitten bis 900 Sekunden vor und nach einem festgelegten Triggersignal. Auf diese Weise lässt sich einfach per Ferndiagnose feststellen, was das Ereignis ausgelöst hat. Ausfallzeiten werden so minimiert und Prozesse automatisch dokumentiert.

Illustration des Ringpuffers der industriellen Ereigniskamera

Videoaufnahmen 900 Sekunden vor und nach dem Triggersignal

Die neue Generation der Ereigniskamera von Pepperl+Fuchs bietet eine 24/7-Liveansicht der Anwendung. In einem Ringpuffer hält sie jeweils die letzten 900 Sekunden der durchlaufenden Videoaufnahme fest. Tritt ein vorab definiertes Triggerereignis ein, speichert die industrielle Ereigniskamera VOC die 900 Sekunden davor und danach in einem integrierten Speicher. Insgesamt stehen somit 1.800 Sekunden relevantes Videomaterial zur Verfügung, um die Fehlersituation zu analysieren.

Neben Videos (in Full HD) können auch Bilder (mit 12 MP) gespeichert werden. Die Videos oder Bilder werden automatisch mit einem Zeitstempel versehen, sodass sie schnell und einfach zugeordnet werden können. Über eine UDP-Schnittstelle lassen sich benutzerdefinierte Informationen wie Fehlercodes oder Statusmeldungen in einem Text-Overlay direkt im Mitschnitt einblenden. Dies erleichtert die Analyse der aufgezeichneten Ereignisse, die sowohl für die sofortige Fehlerbehebung als auch für die langfristige Prozessdokumentation und -optimierung genutzt werden können.

Optimale Anpassung an die Anwendung

Die industrielle Ereigniskamera VOC verfügt über eine Zoom-Funktion, sodass die Aufnahme auf den relevanten Bereich fokussiert werden kann. Für die optimale Anpassung an die Anwendung stehen verschiedene Triggeroptionen zur Verfügung – ob digitaler Input, UDP, Webinterface oder REST API. Bei der Advanced-Variante der VOC können Anwender weitere Triggerereignisse definieren: Bewegungen oder Helligkeitsänderungen, das Überschreiten eines Beschleunigungsgrenzwerts oder das Triggersignal einer anderen Kamera. Zusätzlich kann in der Performance-Variante die Erkennung menschlicher Anwesenheit als Ereignis verwendet werden.

Mithilfe der REST API lässt sich die Ereigniskamera einfach in IT-Systeme integrieren. Für das Streaming stehen WebRTC- und RTSP-Streams zur Verfügung. Auch in Außen- oder Kühlbereichen kann die Kamera dank Schutzart IP65 und einer Betriebstemperatur von -30 bis +50 °C problemlos eingesetzt werden.

Datenschutz und Cybersecurity im Fokus

Um für ein Höchstmaß an Datenschutz zu sorgen, sind die Ereigniskameras von Pepperl+Fuchs mit leistungsstarken Features erhältlich. So können bestimmte Bildbereiche, etwa Laufwege, gezielt ausgeblendet werden. Die Performance-Variante der VOC ermöglicht außerdem die Gesichtsweichzeichnung, sodass keine Fotos oder Videos von Personen gespeichert werden müssen. Zudem kann die automatische Videoaufzeichnung über den Digitaleingang oder die API deaktiviert werden, etwa im Fall von Wartungsarbeiten.

Mit dem HTTPS-Protokoll lassen sich alle Daten mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung übertragen. Darüber hinaus können die Ereigniskameras auch zur Analyse und Dokumentation der Zutrittskontrolle beitragen: Mithilfe des Bewegungstriggers lässt sich feststellen, wenn ein Zutritt zu einem zugangsbeschränkten Bereich erfolgt. Zusätzlich bietet die Performance-Variante die Möglichkeit der Personenerkennung, sodass erkannt werden kann, ob sich eine Person in einem Gefahrenbereich befindet.

Anwendungsbeispiele

Von der Produktion bis zur Logistik – die Ereigniskamera kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz.

Anwendung der industriellen Ereigniskamera in der Batteriemodulfertigung

Batterieherstellung

Mit der VOC lassen sich sämtliche Prozesse in der Batteriemodulfertigung zuverlässig überwachen. Kommt es zu einem Fehler, lässt sich analysieren, was direkt vor dem Ereignis passiert ist, sodass die Ursachen gefunden und behoben werden können.

Personenerkennung mit der industriellen Ereigniskamera

Zugangsabsicherung

Betritt ein Mitarbeiter einen zugangsbeschränkten Bereich, erkennt dies die Ereigniskamera dank Bewegungstrigger oder einem KI-gestützten Algorithmus zurErfassung menschlicher Anwesenheit. So können Maßnahmen zur Personensicherung ergriffen werden.

Die industrielle Ereigniskamera überwacht Palettierungsvorgänge

Palettierung

Die VOC kommt zum Einsatz, um Palettierungs- und Depalettierungsvorgänge zu überwachen. Fällt beispielsweise im Folgeprozess ein Karton von einer Palette, lässt sich überprüfen, ob diese zuvor korrekt beladen wurde.

Entdecken Sie die Ereigniskamera VOC im Video!

Highlights

  • Ereignisgesteuerte Bild- oder Videomitschnitte bis 900 s vor und nach dem Triggersignal – für einfache Ferndiagnose oder automatische Dokumentation
  • Schnelle Analyse: Aufzeichnung relevanter Situationen mit Zeitstempel und -speicher sowie individuellem Zusatztext
  • Zuverlässiger Datenschutz durch Ausblendung definierter Bildbereiche, Gesichtsweichzeichnung und Deaktivierung des Ringpuffers
  • Verschlüsselte Datenübertragung mittels HTTPS-Protokoll für umfassende Cybersecurity
  • Optimale Anpassung an die Anwendung durch breite Vielfalt an Triggeroptionen
  • Einfache Integration in IT-Systeme per REST API, Einbindung der Livestreams via WebRTC und RTSP