WILSEN.sonic.level
IoT-Sensoren für die smarte Überwachung von Füllständen
Mit dem kostenfreien Trial Kit von ZENNER IoT Solutions und Pepperl+Fuchs erleben Sie das IoT in seiner besten Form: Nehmen Sie schnell und einfach einen WILSEN.sonic.level-Ultraschallsensor in Betrieb und übertragen Sie Füllstand und Geoposition über ein vorkonfiguriertes LoRaWAN®-Gateway in die Plattform „ELEMENT IoT“ von Zenner!
Hier werden die Daten verarbeitet und an die integrierte Smart Level App übergeben. Ohne weiteren Aufwand können Sie nun jederzeit Füllstände von Tonnen, Containern, Silos oder auch Pegelstände von Gewässern abrufen und grafisch visualisiert im Dashboard der App einsehen.
*Laufzeit verlängert sich nicht automatisch. Das Trial Kit ist spätestens 5 Tage nach Ablauf des Testzeitraums an ZENNER IoT Solutions zurückzusenden.
Funkende IoT-Sensoren machen Dinge wie Container, Tanks oder Silos smart. Der batteriebetriebene Funkfüllstandsensor WILSEN.sonic.level findet vor allem in den Bereichen Smart City, Smart Logistics, Smart Farming oder Smart Environment seinen Einsatz. Dank der anpassbaren Sensorparameter lässt er sich hier auf die verschiedensten Einbaubedingungen und zu detektierenden Materialien hin einstellen.
Die standardisierte LoRaWAN®-Technologie erlaubt ihm, seine Sensordaten anschließend völlig autark mehrere Jahre lang über viele Kilometer hinweg zu übertragen. Somit vereint der WILSEN.sonic.level alle wichtigen Eigenschaften für herausfordernde industrielle Anwendungsszenarien mit der Konnektivität und Managebarkeit eines IoT-Sensors.
Als ein Mitglied der LoRa Alliance® hat auch Pepperl+Fuchs sich die Interoperabilität der Produkte sowie die weltweite Vermarktung dieser Technologie zum Ziel gesetzt.
Ein IoT-Sensorsystem besteht neben den Sensoren und der Datenübertragung auch aus der Annahmestelle der Sensordaten im Internet. Bei LoRaWAN®-Systemen ist das Gateway für die Übersetzung der Sensordaten in ein ethernetfähiges Protokoll zuständig.
Es sendet die konvertierten Informationen an den LoRa-Netzwerkserver. Dieser entschlüsselt sie zunächst und leitet sie dann an den relevanten Anwendungsserver weiter. Dort werden die Sensordaten initial verarbeitet und an eine IoT-Plattform übermittelt, in der eine grafische Darstellung und tiefergehende Analyse erfolgt.
Die WILSEN.sonic.level-Sensoren selbst werden komfortabel mithilfe einer Mobilgeräte-App für ihren optimalen Einsatz in der Applikation vor Ort parametriert.
Multisensor
Der WILSEN.sonic.level übermittelt mehr als nur Füllstände. GPS-Daten des Sensors erlauben das Tracking von Behältern, während weitere Informationen wie Temperaturwerte und Ladezustand der Batterie eine vorausschauende Instandhaltung ermöglichen.
Mobilgeräte-App
Eine aufwändige Einstellung einzelner Sensoren via Drucktasten entfällt beim WILSEN.sonic.level: Parametrierung und Netzanmeldung erfolgen am Mobilgerät über eine App (Android/iOS) via Bluetooth® LE.
Standardisiert
Der WILSEN.sonic.level ist nicht an ein spezifisches System gebunden– er kann in jedes LoRaWAN®-Netzwerk integriert werden. Die Verwendung herstellerunabhängiger Software und schnelle Entwicklung und Anpassung von IoT-Lösungen sind einfach möglich.
Industrietauglich
Seine Industrietauglichkeit unterscheidet den WILSEN.sonic.level von anderen IoT-Sensoren: Er verfügt über ein robustes, in Schutzart IP66/67 ausgelegtes Gehäuse und kann auch im Außenbereich bei Temperaturen von -25 … +70 °C eingesetzt werden.
Der Funkfüllstandsensor WILSEN.sonic.level überwacht Pegelstände von Flüssen, Seen und Flutungsbecken. Dabei überträgt er auch zusätzliche Informationen zu Temperatur, Standort und Batteriezustand über viele Kilometer hinweg und trägt so zum Hochwasserschutz bei.
Die moderne Landwirtschaft ist gleichsam Lebensmittel- wie Energieversorger. Der WILSEN.sonic.level unterstützt den Landwirt dabei, den Füllstand von verteilten Futtersilos oder auch die Grube der Biogasanlage aus der Ferne zu überwachen. Die Installation solcher IoT-Systeme entlastet den Landwirt von Kontrollgängen und schafft Freiräume für wichtige Aufgaben in seinem effizienten Betrieb.
Leistungsfähigen Logistikketten in einer globalisierten Welt darf der Nachschub an Roh- und Hilfsstoffen nicht ausgehen. Der WILSEN.sonic.level erleichtert den Blick in Tanks oder Silos und eröffnet dem Lieferanten die Möglichkeit, seinem Abnehmer eine bedarfsgerechte Nachschublogistik zu bieten.
Die Anforderungen an Städte und Gemeinden wachsen, den Bürgern einen ökologischen Lebensraum mit Komfort zu bieten. Der WILSEN.sonic.level ermöglicht ein intelligentes Entsorgungsmanagement, bei dem die Füllstände von Altglas-, Altkleider- und Wertstoffcontainern aus der Ferne überwacht werden und eine Abholung erst bei entsprechender Befüllung erfolgt.
Das Reallabor "Smart Region Südbaden" ist ein Gemeinschaftsprojekt der bnNETZE und der Thüga. Im Rahmen dieser Initiative wurden verschiedene Smart-City-Anwendungsfälle mit dem Kooperationspartner E-MAKS umgesetzt. Dazu zählte auch eine Optimierung der Abholungsrouten von Glascontainern im Raum Freiburg. Hierbei wurde erfolgreich der WILSEN von Pepperl+Fuchs implementiert.
Mehr erfahrenGemeinsam mit den Partnern SAP und Smart City Solutions hat Pepperl+Fuchs für die Stadt Heidelberg eine Lösung auf Basis von Ultraschalltechnologie und LoRaWAN® entwickelt, die das smarte, bedarfsorientierte Entleeren von Entsorgungsbehältern im Stadtgebiet erlaubt. Zum Einsatz kam hier mit dem "UCC50-GK" das Basismodul des heutigen "WILSEN".
Mehr erfahrenTiefe Einblicke in Kanäle und Schächte ermöglicht der WILSEN der REMONDIS Aqua in Lindau am Bodensee. Zum einen überwacht der Sensor dort die Fremdwassereinleitung in das Abwassernetz, zum anderen werden die umfangreichen Sensordaten zur Kalibrierung hydraulischer Abwassermodelle genutzt.
Mehr erfahrenMit dem "LoRa Park" hat die Stadt Ulm einen Ort geschaffen, an dem sensorbasierte Lösungen für das Internet der Dinge für alle Bürger erlebbar und zugänglich gemacht werden. Anhand des WILSEN wird hier die Erfassung und Übertragung der Füllstände von Altglascontainern demonstriert.
Mehr erfahrenDie LoRa-Technologie bringt eine Reihe von Vorteilen mit sich, die sie besonders gut für den Einsatz mit IoT-Sensoren wie dem WILSEN.sonic.level eignen:
Durch diese Eigenschaften erlaubt LoRa den Aufbau sehr großer Funknetze für die Umsetzung von Applikationen für Städte und Gemeinden. Gleichzeitig können effektiv kostengünstige private Netzwerke auf Firmengeländen eingerichtet werden. Die Grafik zeigt die topologischen Unterschiede. Mehr Informationen zu den Vorteilen von LoRa erhalten Sie im folgenden Artikel: