Mastering challenges.
Opening communication channels.
Redefining flexibility.
Series R10x y R20x
Carcasas estándar, todas las características funcionales
Las compactas series R100, R101 y R103 son perfectas para aplicaciones de corto alcance, mientras que las nuevas series R200 y R201 de tamaño mediano son perfectas para detección de largo alcance.
Las series R10x y R20x combinan varias familias de sensores fotoeléctricos con tecnologías eficientes en un solo estilo de carcasa. Se diferencian únicamente en el método de montaje y el diseño de la carcasa. Una vez que determine la forma en la que desea montar el sensor, puede seleccionar las funciones necesarias en función de la tarea. Esta solución completa ofrece una flexibilidad única y abre la posibilidad a multitud de aplicaciones.
Las series R100, R101 y R103 están disponibles con las siguientes funciones:
Pulse Ranging Technology (PRT) is a method developed by Pepperl+Fuchs that allows even large distances to be measured with high precision.
This technology is based on short laser pulses emitted by a powerful light source. A light-sensitive receiver element in the sensor detects the light pulses reflected by the object. The distance to the object is calculated precisely by directly measuring the time of flight of the light. The high energy density of the laser pulses enables long ranges to be achieved and interference to be effectively suppressed.
PRT sensors therefore offer maximum precision in distance measurement—even in demanding environments.
With the R200 distance sensor, Pepperl+Fuchs is integrating Pulse Ranging Technology into the compact design of 15 x 41.7 x 50.6 mm for the first time. This enables high-precision distance measurements where space is limited.
When measuring white objects directly, the R200 with PRT offers a range of 10 m. In the variant with a reflector, distances up to 60 m can even be measured. Find out more about the new distance sensor in this video.
La tecnología Multi Píxel (MPT) desarrollada por Pepperl+Fuchs permite medir distancias en aplicaciones de rango cercano con un alto nivel de fiabilidad y sin interferencias. La tecnología combina la medición de distancia de los sensores de distancia convencionales con el probado principio de triangulación.
Con este método geométrico, el emisor (LED o láser) emite un haz de luz hacia el objeto de destino, que lo refleja hacia el origen. El haz de luz reflejado se captura en un receptor sensible a la luz situado en el sensor, en el llamado conjunto multipíxel. En función de la posición del punto de luz en el receptor, se calcula la distancia hasta el objeto mediante una triangulación geométrica. Esto se logra mediante una serie de algoritmos inteligentes de software.
Esto permite a los sensores de medición y conmutaciónR10x y R20x medir con precisión la posición de un objeto y diferenciarlo claramente del fondo.
Los sensores láser son extremadamente precisos, pero tienen un menor durabilidad y un menor rango de temperatura en comparación con los sensores LED. Pepperl+Fuchs utiliza lo mejor de ambos mundos y combina por primera vez los puntos fuertes de los sensores LED y láser en una innovadora tecnología láser: DuraBeam.
Esta potente tecnología garantiza una mayor vida útil y proporciona al usuario nuevas posibilidades, incluso a temperaturas ambiente elevadas de hasta 60 °C.
DuraBeam también utiliza un perfil de haz especial que refleja perfectamente un punto circular de alta nitidez sobre cualquier objeto y en cualquier momento. Los sensores están equipados con tecnología láser DuraBeam son ideales para aplicaciones con una gran precisión de detección y medición de la distancia con objetos pequeños.
Los sensores láser son extremadamente precisos, pero tienen una menor durabilidad y un menor rango de temperatura en comparación con los sensores LED. Pepperl+Fuchs utiliza lo mejor de ambos mundos y combina por primera vez los puntos fuertes de los sensores LED y láser con su eficiente tecnología láser DuraBeam.
Los sensores láser de las series R10x y R20x garantizan una larga vida útil y ofrecen al usuario nuevas posibilidades, incluso a temperaturas ambiente de hasta 60 °C.
DuraBeam también utiliza un perfil de haz especial que refleja perfectamente un punto circular de alta nitidez sobre cualquier objeto y en cualquier momento. Los sensores equipados con tecnología láser DuraBeam son ideales para aplicaciones con una gran precisión de detección y medición de la distancia con objetos pequeños.
El perfil de sensor inteligente es una norma que pretende garantizar las mismas funcionalidades básicas en los sensores IO-Link de todos los fabricantes. Esto incluye el acceso a configuración, parámetros, datos de proceso y diagnósticos.
Todos los sensores que siguen un perfil de sensor inteligente específico muestran y evalúan los datos de proceso de la misma manera. Esto permite el uso de bloques de función para la integración de control simple. Los programas de usuario se pueden reutilizar, lo que simplifica la programación.
Pepperl+Fuchs es uno de los primeros fabricantes en implementar la versión 2 del perfil de sensor inteligente, la última versión publicada por el consorcio IO-Link. Esta norma se aplicará también en futuros productos de Pepperl+Fuchs. Controle los procesos de automatización en su planta con rapidez y facilidad.
¿Cuáles son las ventajas que ofrecen los sensores fotoeléctricos R10x y R20x para mi planta? ¿Cuáles son las variantes del sensor adecuadas para mis necesidades concretas? Estamos encantados de responder a estas y otras cuestiones. Solo tiene que concertar una cita.