Neoception Asset Tracker

Mantenimiento inteligente con una solución RFID basada en la nube

Reduzca el tiempo de inactividad con Neoception Asset Tracker

Mantenimiento preventivo

Mantenimiento preventivo

Neoception Asset Tracker realiza un seguimiento sencillo y eficaz de los activos que requieren un mantenimiento periódico. Las alertas personalizadas informan al personal de servicio en cuanto se alcanzan los valores de umbral definidos.
Sistema basado en la nube

Sistema basado en la nube

Todos los datos de procesos se almacenan en la nube de Neoception, lo que permite acceder a información de gran importancia en todo momento a través de smartphones, tablets y ordenadores, desde cualquier parte del mundo. Además, podrá disfrutar de actualizaciones periódicas a través de la nube de Neoception.
Instalación fácil

Instalación fácil

La solución tiene pocos componentes, es fácil de instalar y no requiere una integración compleja. Se pueden añadir fácilmente nuevos activos.
Aumento de la eficiencia

Aumento de la eficiencia

El rastreador de activos de Neoception permite realizar un mantenimiento preciso para reducir los tiempos de inactividad y aumentar la eficiencia de la planta.

¿Cómo funciona?

El Neoception Asset Tracker es un sistema de gestión de activos basado en la nube que combina la tecnología RFID de Pepperl+Fuchs con una pasarela y servicios de software innovadores de Neoception. Los activos de la planta están equipados con etiquetas RFID para que se pueda realizar un seguimiento sencillo en un punto definido del proceso. Para estas tareas de identificación, hay una variedad de cabezales de lectura y escritura RFID disponibles para satisfacer sus necesidades individuales.

Neo Asset Tracker

Una pasarela transmite la información rastreada a la nube de Neoception. El software de Neoception analiza los datos e indica el número de veces que un activo ha completado el proceso. Recibirá alertas personalizadas una vez que se haya alcanzado el valor de umbral preconfigurado para que la inspección y el mantenimiento se puedan programar a tiempo.

Su ventaja: puede comprar el software de Neoception como un servicio. Esto quiere decir que solo pagará por el servicio que utilice.

Tres componentes

Tecnología RFID de Pepperl+Fuchs
Pasarela para conectar la tecnología RFID y la nube
Servicio de software de Neoception

Ejemplos de aplicación

Galvanizado
Se galvanizan innumerables piezas a diario; un proceso que implica sumergir las piezas en depósitos de productos químicos. Con el tiempo, el material se acumula en el equipo de inmersión, por lo que se requieren inspecciones regulares para controlar su estado. Con Neoception Asset Tracker, el equipo de inmersión está equipado con una serie de etiquetas que realizan un seguimiento a medida que se completan ciclos del proceso de galvanizado. En cuanto el equipo completa un número definido de ciclos, el operador recibe una alerta para programar el mantenimiento con antelación.
Prefabricados de hormigón
Para la fabricación de bloques y losas de hormigón, se vierte hormigón líquido en unos moldes de madera. Cuando se seca el hormigón, se extrae la pieza y se reutiliza el molde de madera para fabricar el siguiente bloque. Con el tiempo, las estructuras de madera deben reemplazarse para garantizar la calidad de las piezas de hormigón. Pero ¿cómo se sabe cuándo se deben reemplazar? La tecnología RFID realiza un seguimiento de la cantidad de usos que se le ha dado a los moldes de madera. Sin necesidad de realizar un recuento manual, Neoception Asset Tracker indica cuándo hay que inspeccionar los moldes.
Montañas rusas
Las montañas rusas completan una cantidad incalculable de vueltas cada día. Evidentemente, los vagones también se desgastan y necesitan un mantenimiento periódico. Para facilitar la vida de los operarios de montañas rusas, Neoception Asset Tracker ayuda a detectar las necesidades de mantenimiento. Cada vagón tiene una etiqueta RFID que se rastrea cada vez que pasa por un punto determinado. Tan pronto como un vagón completa un número definido de vueltas, se activa una alerta que indica que requiere inspección.
¿Cuál es su aplicación?
¿Necesita una solución eficaz para realizar un seguimiento cuando sus activos de planta o para usos específicos necesitan mantenimiento? Está solo a unos pasos de lo que necesita. Póngase en contacto con nosotros Estaremos encantados de ayudarle.

Una combinación perfecta

Software y servicios en la nube de Neoception

Neoception desarrolla soluciones de software innovadoras y servicios industriales de IoT adaptados a los procesos y requisitos empresariales de los clientes. Con este servicio, Neoception garantiza que los clientes puedan centrarse en su propio negocio, mientras que los análisis personalizados y las soluciones de software ayudan a mejorar la eficiencia y desplegar un mayor potencial.

Servicio de software de Neoception

Con Asset Tracker, Neoception ofrece una solución sencilla y eficaz para reducir el tiempo de inactividad que se produce por labores de mantenimiento inesperadas. El sistema posee un acceso intuitivo basado en la web. Por ejemplo, los usuarios pueden acceder fácilmente a una visión general de las condiciones de los activos y la configuración de alarmas.

Tecnología RFID de Pepperl+Fuchs

Durante más de 25 años, Pepperl+Fuchs ha investigado y evolucionado en el terreno de la tecnología RFID. Pepperl+Fuchs le proporciona todo lo que necesita, desde todos los componentes necesarios, como lectores y etiquetas, hasta los diferentes rangos de frecuencia más utilizados (LF, HF, UHF).                                                              

Tecnología RFID de Pepperl+Fuchs

El sistema RFID de Pepperl+Fuchs se integra a la perfección con los servicios de Neoception para crear un sistema de gestión de activos basado en la nube que le ofrece una visión general de la utilización de la planta y el desgaste de los componentes.

Contacto