市场需求、
创新设计、
便捷操作。

基于线性光列阵测量技术 智能传感器 Smart Runner

采用 SmartRunner 技术的激光轮廓传感器

创造更多应用可能性:SmartRunner 系列传感器将强大的线性光列阵测量技术2D视觉技术结合在一个设备中,实现轮廓检测和区域监控的各种任务。每个激光轮廓传感器都针对特定的应用领域进行了优化——使用 “Matcher” 实现可靠的轮廓比较,使用 “Detector” 实现精确的区域监测,使用 “Explorer” 实现高度轮廓的输出。

了解更多关于 SmartRunner 系列传感器,并为您的个性化应用找到合适的激光轮廓传感器!

应用领域

适用于各种应用:凭借强大的光学技术,通过 SmartRunner 系列传感器实现工业视觉领域的各种任务:

X 轴和 Z 轴上的 2D 轮廓检测 利用线性激光进行高度轮廓检测
X 轴和 Z 轴上的 2D 轮廓检测
利用线性激光进行高度轮廓检测
有无检测 检测目标物有无
有无检测
检测目标物有无
完整性检测 检测目标物数量是否正确
完整性检测
检测目标物数量是否正确
形状检测 检测目标物形状与参考轮廓是否匹配
形状检测
检测目标物形状与参考轮廓是否匹配
定位  检测目标物位置和位置数据输出
定位 
检测目标物位置和位置数据输出
空间监测 区域监测
空间监测
区域监测
测量 标注目标物尺寸和测量数据输出
测量
标注目标物尺寸和测量数据输出

特性

全新多功能应用

全新多功能应用

智能传感器 Smart Runner 结合了线性光列阵测量技术和 2D 视觉。这种创新的技术适用于高精度要求的应用,同时具有前瞻性的高效流程。
即插即用、易调试

即插即用、易调试

Smart Runner 家族中,每款传感器都是由工厂根据特定应用而预先配置的。与其他传感器不同,用户接收到的不是那些必须被事先刻意评估过的原始数据,而是易于处理的数字量信号。用户只需要安装设备,连接后利用示教功能将设备参数化,就可以开始使用了。
灵活调整

灵活调整

借助集成的视觉相机,可以利用 Data Matrix 控制码轻松地对传感器进行参数设定。一旦控制码生成,用户可以毫不费力地示教多个传感器。特别是在需要经常调整生产的情况下,用户能够快速灵活地进行操作。
便捷安装

便捷安装

因配备一个用于延长基线长度的偏转镜,可以降低内部空间需求,Smart Runner 传感器集成在一个紧凑型外壳内。另外可旋转的插头和LED显示灯,即使在狭小的空间内,也能特别简单地进行操作。

创新的 SmartRunner 技术

采用线性光列阵测量技术,提供精确可靠的检测
无论待检测目标物的颜色和表面材质如何,线性光列阵测量技术都能够提供高精度和高可靠性。其检测原理是基于与目标物对齐的激光线。通过相机检测激光线的波长,并利用这些数据绘制目标物的高度轮廓。由于相机处于向下偏移的位置,可以使用三角测量原理计算精确的高度轮廓,并以世界坐标输出。这种方法非常适用于检测、监控和测量各种目标物,即使其非常微小。
即使是反光表面,也能提供可靠的轮廓检测
在严苛的环境条件下,线性光列阵测量技术相对于典型视觉传感器的优势尤为显著。即使是低对比度的目标物,如金属物体和金属物体或金属物体和单色塑料物体,也不需要提供外部照明。目标物的表面、颜色和环境光都不会对测量结果产生影响。
紧凑型设计,实现更优性能
SmartRunner 采用 55×38×85mm(长×宽×高)的小型外壳设计,即使在空间非常有限的安装条件下,也能轻松实现机械集成。配备一个用于延长基线长度的偏转镜,使激光轮廓特别紧凑。采用旋转连接简化安装,帮助实现传感器优秀的产品性能。
集成2D视觉传感器
集成的视觉相机可以帮助激光轮廓传感器记录图像,例如记录检测过程中的过程条件或质量特征。记录错误图像可以帮助节省用户从控制站到工厂的步行距离,并且能够轻松检查用户难以进入的一些机器区域。所采用的LED功能十分强大,始终为用户提供明亮清晰的图像。

使用便捷 —— 基于特定应用的高效率传感器

Smart Runner 技术适用于高精度检测任务的应用,同时具有前瞻性的高效流程。让我们来了解全新 Smart Runner 传感器的第一代产品: Smart Runner Detector Smart Runner Matcher

SmartRunner Explorer

高度轮廓输出专家

SmartRunner Explorer







SmartRunner Explorer 在一个紧凑型传感器中实现高度轮廓检测和2D图像输出的独特组合。使用线性光列阵测量技术,传感器可靠地检测目标物的高度轮廓,无论其表面和照明条件如何。为用户提供高度轮廓的原始数据,以便用户可以单独处理。作为一项独特的功能,SmartRunner Explorer 还可以输出2D表面图像,简化数据的诊断和记录。

激光轮廓传感器可以通过 Ethernet TCP/IP 和 c# 包含的DLL轻松集成到PC程序中,支持应用的单独实现。


典型应用:

  • 测量和体积检测
  • 质量控制
  • 需要使用原始数据的单独应用

SmartRunner Matcher

轮廓对比专家

SmartRunner Matcher






无论目标物的表面材质、照明情况或环境光如何,即使是目标物的对比度特别低,SmartRunner Matcher 确保始终进行可靠的轮廓对比。通过传感器验证检测到的轮廓、物体的正确位置和合适距离,并通过触发器将检测到的轮廓与先前示教的参考轮廓进行对比。集成评估单元通过编程设定为报告与参考轮廓的偏差,检测轮廓与参考轮廓相同,则传感器输出“good”信号,不同则输出“bad”信号。

传感器可以快速轻松地进行调试:通过 Vision Configurator、DataMatrix 控制码或使用软件向导进行引导操作和参数设置,无需手动调试,按步骤即可完成配置。此外,用户可以自由定义目标物和位移公差,并分别输出位置数据。SmartRunner Matcher 为零部件的有无、完整性和位置检测提供了坚固耐用、经济高效的理想解决方案。

典型应用:

  • 铆钉、螺钉和夹具等小零件检测
  • 笔、药丸等目标物的完整性检查
  • 箱子、托盘和其他目标物的位置检测和输出

SmartRunner Detector

高精度监测专家

SmartRunner Detector







SmartRunner Detector 为高精度监测任务提供了理想的解决方案。无论是高反光、透明还是吸收性表面,由于其具备额外的背景评估功能,传感器能够可靠地检测出一眼无法识别的物体。由于在检测过程中背景激光线发生中断,传感器会对检测范围内的干扰物体立即作出响应,确保过程可靠性。

SmartRunner Detector 通过 DataMatrix 控制码、或参数化软件或即插即用,可轻松设置参数。只需将激光线对准固定的背景(如墙壁)并进行示教。或者,也可以在空房间里通过击键或参数化软件进行示教。此外,SmartRunner Detector还提供在特定监控区域(即所谓的特定区域 (ROI))中自定义目标物尺寸的功能,避免由于外部因素导致的错误警报。

典型应用:

  • 区域监控,保护敏感机器部件
  • 检查重叠部件,进行质量控制
  • 访问监控

联系我们

若您对 Smart Runner 产品有任何疑问或是想要了解更多相关信息,只需填写下面的联系表格反馈给我们。我们十分乐意能帮助到您。