Joining the IIoT Revolution
专为工业4.0 应用研发的先进技术和解决方案
倍加福推出全新 IIoT 入门套件和用户友好型 IO-Link 主站,帮助实现传感器数据的简单可视化和深度分析。进一步探索 IO-Link 优势,体验 IO-Link 传感器数据与工业4.0 应用的无缝集成。
该套件组合包括:
选择倍加福全新 IIoT 入门套件,通过 OPC UA 或 MQTT 连接用户的软件控制面板,实现实时数据的简单演示,开始工厂数字化改造吧!
工业物联网(IIoT)进入蓬勃发展的时代,其基石是现场层级提供的全面可靠的传感器信息。作为工厂自动化和过程自动化领域的专家和先驱,倍加福早已洞悉并以“Sensorik4.0®”的创新力量致力于第四次工业革命。
如今,倍加福为客户提供端到端的解决方案,将机器和工厂中有价值的信息无缝地传输到各种软件系统。利用潜在的条件、位置和可用数据,优化流程并节省资源。
如果您对工业4.0 应用有任何的见解和疑问,欢迎联系我们。倍加福专家期待与您进一步交流!
工厂、产品和系统日趋网络化,因此建立机器对机器(M2M)通信标准需要付出更加重大的努力。采用 IIoT 协议,如 OPC UA、MQTT 和 REST API,实现了这种类型的通信,还帮助实现了由 PLC 和云端软件组成的混合型系统。
通过视频了解不同的 IIoT 应用,如何在没有高级 PLC 的情况下,从基于控制的应用过渡到混合型或完全型的 IIoT 应用。
ICE2 和 ICE3 系列 IO-Link 主站构成了混合型和完全型联网应用的基础。通过视频,工业通信专家 Lukas Pogoda 举例向您展示了混合型和完全型 IIoT 解决方案的差异和功能。此外,他还解释了倍加福 IO-Link 主站在应用中担当的主要功能。
您可以通过视频了解到三个专为客户定制的 IIoT 应用,已经通过倍加福组件实现:汽车生产线的最终组装,智能化的垃圾管理,以及用于检测葡萄酒和威士忌桶泄漏的传感器系统。
用作 IIoT 演示的“透明机器”直观地为您展示:来自各种倍加福传感器的数据可以非常便捷地从现场层级传输到云端。然后集成的传感器数据将在仪表板中显示,以生成基于特定条件的警报。倍加福十分乐意为您的个性化 IIoT 解决方案规划和选择合适的组件、基础设备和软件。
在视频中,Lukas Pogoda 和 Jörg Nagel 介绍了“透明机器”的组件,包括倍加福硬件和 Neoception 软件。您将了解如何将传感器数据传输到云端、如何实现显示和分析。
在行业内,我们经常听到工业4.0、IIoT、智慧工厂和智能设备之类的流行词。这个新技术时代的核心概念是连接每一台设备,这意味着它们应该以一种独立于供应商,符合标准化、可扩展、IT/OT 融合、可互操作且安全的方式进行通信。这只能通过使用智能 IIoT 通信协议,如 OPC UA、MQTT 或 REST API 来实现。
本白皮书比较了多种不同的基于 TCP 标准的通信协议,这些协议被认为是 IIoT 和工业4.0 的推动者。
在本视频中,Lukas Pogoda 详细介绍了 IIoT 协议 OPC UA、MQTT 和 REST API,解释了每种协议的优缺点,以及哪种解决方案适合哪种应用。
IIoT 协议与应用案例都具备多样性。在本次倍加福研发团队负责人 Sebastian Stöber 访谈中,我们将了解更多关于不同的工业物联网协议以及倍加福是如何应对不断变化的需求。
ICE 2(EtherNet /IP)和 ICE3(PROFINET)IO-Link 主站系列配备了 OPC UA 接口和实时现场总线协议,是对时间敏感度要求较低的云端应用的理想解决方案。采用完全基于 web 的配置概念,不需要额外的软件,帮助实现高效的调试,是无需高级 PLC 的独立应用的优选解决方案。支持将所有的模块设置存储为一个单独的文件,可以十分便捷地将配置传输到新设备(模块克隆)。
通过 OPC UA 和基于以太网的现场总线协议进行实时同步、无干扰的通信,可以帮助实现混合型系统。通过 PLC 协调所有对时间敏感的应用和流程,而对时间不太敏感的传感器运行状态数据,则被传输到云端。由于采用 MultiLink 协议,用户可以通过 PLC 和云端同时访问设备。
作为工业自动化技术的市场领导者,倍加福提供了各种适用于工业4.0 的传感器、接口组件以及移动设备。
了解更多倍加福产品系列:
我们研发用于实现工业4.0 技术的专业产品,将 IT/OT 融合于应用中成为现实。标准化协议和接口的支持以及内置软件连接器,实现了在现有 IT 结构和平台中的无缝集成。我们的 IT 合作伙伴提供相应的软件服务,为我们的客户创造了附加价值。
你对倍加福 Sensorik4.0® 解决方案有什么疑问吗?你想获取更多信息吗?我们十分乐意为您提供服务!填写联系表单就可以给我们发送信息。