Wählen Sie Ihr Land

Global

Finden Sie's heraus? Unser Rätsel aus der e-news-Ausgabe 3, Juni 2026

zwei grasende Pferde

Ein Cowboy, vier Pferde, ein Ziel: so schnell wie möglich in den Saloon. Wie viele Ritte braucht er – und in welcher Reihenfolge?

Das Cowboy-Problem

Ein Cowboy möchte nach einem langen Tag endlich in den Saloon – doch vorher muss er vier Pferde alleine vom Weidegehege zurück zur Ranch treiben. Das klingt erstmal simpel – wäre da nicht ein kleines logistisches Problem: Er kann immer nur auf einem Pferd reiten und maximal ein weiteres am Zügel führen. Zwei Pferde gleichzeitig, mehr geht nicht.

Erschwerend kommt hinzu, dass die vier Tiere ein sehr unterschiedliches Tempo haben:

· Pferd A: 30 Minuten für die Strecke

· Pferd B: 40 Minuten

· Pferd C: 80 Minuten

· Pferd D: 100 Minuten

Reitet er mit zwei Pferden, bestimmt immer das langsamere das Tempo – mit B und C unterwegs sind das also 80 Minuten.

Die Frage ist: Wie muss der Cowboy seine Ritte planen, damit er am Ende so früh wie möglich im Saloon sitzen kann?

Lösung

Der Trick liegt darin, die beiden Langsamsten gemeinsam zu schicken – denn deren Wartezeit fällt so nur einmal an. Als "Shuttle" zwischen den Fahrten dient immer das schnellste verfügbare Pferd.

RittStrecke Zeit

1 A + B → Ranch 40 min.

2 A ← zurück zum Gehege 30 min.

3 C + D → Ranch 100 min.

4 B ← zurück zum Gehege 40 min.

5 A + B → Ranch 40 min.

Gesamt250 min.

Der intuitive Fehler wäre, immer das schnellste Pferd als Begleitung mitzunehmen – dann schleppt man A oder B jedes Mal durch die langen Ritte von C und D. Wer C und D dagegen zusammen schickt, zahlt die 100 Minuten nur einmal.