Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Informations sur la protection des données de l'application SmartBridge de Pepperl+Fuchs

L'application SmartBridge de Pepperl+Fuchs a été développée par Pepperl+Fuchs SE et est disponible sur différentes plateformes. L'application SmartBridge de Pepperl+Fuchs permet d'utiliser l'interface SmartBridge développée par Pepperl+Fuchs SE. Grâce à l'interface SmartBridge et à l'application SmartBridge, les données d'état et de processus des appareils IO-Link peuvent être consultées et modifiées sur votre appareil mobile, quel que soit leur fabricant.

Conformément à l'article 13 du RGPD, nous souhaitons vous informer ci-dessous de la nature des données personnelles qui seront traitées dans le cadre de l'utilisation de l'application SmartBridge, dans quelle mesure et à quelles fins.

1. Nom et coordonnées du contrôleur des données et du responsable interne de la protection des données
Contrôleur des données :

Pepperl+Fuchs SE (ci-après « Pepperl+Fuchs »)

12 Avenue des Tropiques,

91955 Courtaboeuf Cedex, France

E-mail : info@fr.pepperl-fuchs.com

Tél. : +33 1 60 92 13 00

Fax : +33 1 60 92 13 25

Responsable de la protection des données

Le responsable de la protection des données de Pepperl+Fuchs peut être contacté à l'adresse susmentionnée, à l'attention de Mme. Viellevoye ou par e-mail à l'adresse cviellevoye@fr.pepperl-fuchs.com.

2. Installation de l'application SmartBridge

L'application SmartBridge est disponible à partir de plateformes de vente gérées par des tiers, appelées boutiques d'applications. Le téléchargement de l'application peut nécessiter votre inscription préalable auprès de la boutique d'applications concernée et l'installation du logiciel de la boutique d'applications. Pepperl+Fuchs n'a aucune influence sur la collecte, le traitement et l'utilisation des données personnelles liées à votre inscription et à la mise à disposition de téléchargements dans la boutique d'applications en question et dans son logiciel. À cet égard, l'opérateur de la boutique d'applications concernée est l'unique autorité responsable. Pepperl+Fuchs traite uniquement les données requises pour le téléchargement de l'application SmartBridge sur votre appareil. Veuillez contacter directement les responsables de la boutique d'applications concernée pour plus d'informations si nécessaire. 

3. Accès aux fonctions/services

Pour garantir un fonctionnement correct et pratique du système SmartBridge, l'application SmartBridge doit accéder à différents fonctions/services sur votre appareil mobile. Vous trouverez ci-dessous des informations sur les fonctions/services auxquels l'application accède, à quoi sert cet accès et ce qu'il advient des données qui en résultent :

Accès à l'appareil photo : Cette fonction est nécessaire pour lire un code 2D utilisé pour authentifier la connexion entre une interface SmartBridge et votre appareil mobile ; nous ne collectons aucune autre donnée.
Établissement et accès à une connexion Wi-Fi : Cette fonction est nécessaire pour vérifier si une connexion Wi-Fi appropriée est disponible pour établir une connexion adaptée ; nous ne collectons aucune autre donnée.
Accès à l'interface Bluetooth : Cette fonction est nécessaire pour permettre l'échange de données entre l'interface SmartBridge et l'application SmartBridge sur votre appareil mobile ; nous ne collectons aucune autre donnée.

4. Collecte, traitement, nature et objet des données personnelles

L'application SmartBridge traite les données suivantes, qui sont classées comme données personnelles conformément au RGPD :

Adresse IP : chaque appareil doté d'une connexion Internet requiert une adresse unique pour la transmission des données, appelée adresse IP. Le stockage de l'adresse IP, au moins sur une courte période, est inévitable d'un point de vue technique, en raison du fonctionnement d'Internet. Les adresses IP ne sont ni stockées ni traitées plus longtemps que nécessaire.

5. Base juridique du traitement

Nous traitons vos données personnelles aux fins de nos intérêts légitimes, conformément au point (f) de l'article 6 (1) du RGPD, afin d'assurer la sécurité technique et la disponibilité de l'application SmartBridge.

6. Destinataires ou catégories de destinataires

Vos données seront utilisées exclusivement dans le cadre de directives juridiques. D'une manière générale, vos données seront traitées par les employés de Pepperl+Fuchs qui ont besoin de telles informations pour s'acquitter d’obligations légales. L'application SmartBridge utilise les services « S3 » et « API Gateway » d'Amazon Web Services. Les données doivent être mises à la disposition de ces fournisseurs de services externes, uniquement dans le but d'utiliser vos données personnelles en notre nom et sur la base d'un contrat correspondant (le « Sous-traitant », tel que défini à l'article 28 du RGPD). 

7. Durée du stockage et critères retenus pour déterminer cette durée

L'adresse IP sera supprimée dès qu'elle n'est plus nécessaire aux fins de traitement spécifiées. Cela s'applique également une fois que l'application SmartBridge n'est plus nécessaire.

8. Droits de la personne concernée

Conformément aux dispositions générales énoncées à l'article 12 du RGPD, vous disposez d'un droit d'accès conformément à l'article 15 du RGPD, d'un droit de rectification conformément à l'article 16 du RGPD, d'un droit d'effacement conformément à l'article 17 du RGPD, d'un droit de restriction de traitement conformément à l'article 18 du RGPD, ainsi que d'un droit à la portabilité des données conformément à l'article 20 du RGPD. Vous avez le droit de porter plainte auprès d'une autorité de surveillance conformément à l'article 77 du RGPD.

9. Droit d'opposition

Si vos données personnelles sont traitées sur la base d'un intérêt légitime, conformément au point (f) de l'article 6 (1) du RGPD, vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles conformément à l'article 21 du RGPD, à condition que votre situation particulière justifie une telle opposition.

Si vous souhaitez exercer votre droit d'opposition, veuillez nous contacter par e-mail à l'adresse cviellevoye@fr.pepperl-fuchs.com.