选择您所在的国家/地区
2026/1/22配备S2冗余功能的AS-Interface网关提升工厂可用性


故障时的双重保护
行李处理系统极为复杂:由滚轮输送机、分拣系统、转换装置、扫描站以及大量电机、传感器和控制组件构成。 若控制单元发生故障,整条传送带可能完全停摆,甚至导致分拣系统失调。这正是采用具备S2冗余功能的PROFINET网关能创造决定性附加价值之处:通过两台并联控制单元及故障时无缝切换至备用PLC的机制,可确保系统持续稳定运行。
在标准运行模式下,循环通信通过主PLC进行,而备用PLC处于被动运行状态,仅在主控制器故障时接管通信任务。得益于集成式S2冗余设计,现场级信号始终保持可用状态——这些信号会自动传输至次级控制器,且几乎不存在延迟。此机制有效规避了非计划停机的风险,这对机场运营尤为关键。
这些网关还配备了集成式网络服务器,采用现代化的操作理念。该设计符合最新的网络安全要求,并支持通过台式电脑或移动设备进行便捷的配置与诊断。
REST API接口支持基于控制和工业物联网的应用程序的实现。并行云通信使数据访问变得简单,并创造了优化的流程透明度。
PROFINET 网关(带S2冗余)的亮点
- PROFINET网关可连接至两个冗余设计的控制系统,确保工厂持续运行,即使发生故障也能避免计划外停机。
- 对于机场等时间敏感的应用场景而言,这是理想的解决方案——行李运输延误可能造成巨大损失。
- 基于网页的配置与设备诊断,可通过台式电脑或移动设备实现
- REST API接口支持将工业物联网数据传输至云端,从而提升工厂透明度。
亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!