选择您所在的国家/地区

转至全球网站

带 OPC UA 接口的 IO-Link 主站实现了从现场到云端的无缝信息交换

ICE2/ICE3 系列 IO-Link 主站,防护等级为 IP20,防护类型为 IP67

工厂、产品和系统的网络化程度越来越高。因此,制定机器对机器(M2M)通信标准的工作十分繁重。近年来,这样一种标准已经在市场上站稳了脚跟:OPC UA。这种跨供应商的开放式架构专为工业通信中的信息交换而设计。除 M2M 通信外,该技术还支持工业 4.0 环境中机器与更高级系统之间的数据和信息交换。倍加福推出了世界上第一台带有 OPC UA 接口的 IO-Link 主站,将该架构的优点集于一台设备中

各级无缝沟通

OPC UA 是开放平台通信统一架构(Open Platform Communications Unified Architecture)的简称,可实现生产中机器的平台无关性、互操作性和跨供应商协作,并使机器和系统之间的通信成为可能--无论是在封闭网络中还是通过互联网。OPC UA 不仅仅是一个通信协议,因为其架构还包括数据模型和交互概念该界面还具有可扩展性,因此适用于小型和大型基础设施,并支持与移动设备一起使用。
OPC UA 以标准和指南为基础,使用 OPC UA 通信时必须遵守这些标准和指南。通过这种方式,该技术有助于提高工厂流程的效率,同时确保各级信息交流的无缝衔接。

您的云计算和 PLC 系统解决方案

倍加福首次将 OPC UA 集成到 IO-Link 主站中,除了用于基于 PLC 的系统和时间关键型应用的 ICE1 主站之外,现在又推出了 ICE 2(EtherNet/IP)和 ICE3(PROFINET)主站系列。这两个新的 IO-Link 主站系列都带有 OPC UA 接口和实时现场总线协议,是时间敏感性较低的云应用的理想解决方案。它们采用完全基于网络的配置理念,无需额外软件,是高效调试的典范,也是无上级 PLC 的独立应用的最佳解决方案。所有模块设置均可保存为单独文件,因此可轻松将配置转移到新设备上(模块克隆)。
通过 OPC UA 和基于以太网的现场总线协议同时进行无干扰通信,也使混合系统成为可能。在这种情况下,PLC 负责协调所有对时间敏感的应用和流程,而对时间敏感度较低的汇总状态数据则传输到云端。通过 MultiLink 协议,用户可以同时通过 PLC 和云访问设备。

带 OPC UA 接口的 IO-Link 主站的亮点

  • 跨供应商、不依赖平台的信息交换(M2M 通信)
  • 结合 PLC 和云技术,为基于云的系统和混合系统提供灵活的解决方案
  • 完全基于网络的配置概念,方便用户调试
  • 模块克隆功能可轻松实现设备更换和设备扩展