选择您所在的国家/地区

转至全球网站

设置新信号──使用 IO-Link 的信号灯

带 IO-Link接口 的信号灯

通过九个部分的一百多万种颜色来通知、提醒和监控流程

在传统信号灯达到极限时,新型信号灯通过集成的 IO-Link 接口 V1.1(COM3/A 类)提供附加功能。例如,信号灯的所有九个区段都可以单独控制和配置,用户可以灵活选择各种照明模式和亮度级别。信号灯可以固定、闪烁或以三种不同的速度旋转发光,颜色超过一百万种。

通过新型信号灯,倍加福扩大了其工业通信产品组合,并借助 IO-Link 接口使系统监控更加智能化。

汽车工业信号灯

多种照明模式和声学信号,更加安全

根据需要,可将各段单独连接起来,或将其与激活的状态信息数量连接起来,形成层级。例如,如果有五条状态信息处于活动状态,则九个区段可组合成五个不同的级别;如果只有一条状态信息处于活动状态,则只激活一种颜色。

液位指示器可轻松监控机器流程。照明显示各进程的进度百分比。对于个人和系统安全要求特别高的应用场合,可通过内置的 105 分贝警报器发出声音信号,作为额外的保护措施。

面向未来的高效信号技术

信号灯配有 M12 接头,可轻松集成到 IO-Link 网络中。对于简单的集成,可通过单个设备描述 IODD(IO 设备描述)和软件配置各个分段此外,信号灯还可连接到各种 IO-Link 主站并进行相应控制,从而为用户提供更多灵活性。由于 IP69 防护等级和 -30 °C ... +60 °C 的高温范围,信号灯用途广泛,可用于苛刻的工业环境中。+60 °C,信号灯用途广泛,可用于苛刻的工业环境中。数据存储和通过 IO-Link 传输诊断数据的功能可确保提高系统的可用性。更换设备时,所选配置会自动转移到新设备上,从而节省用户的调试时间。

带 IO-Link 的信号灯亮点

  • IO-Link 信号灯具有各种功能,适用于从警报到液位监测等各种应用场合
  • 九个可单独定制的区段,具有不同的照明模式
  • 105 分贝警报器可发出额外的警报声,在紧急情况下保护人员和设备的安全
  • 独一无二的坚固性:防护等级高,温度范围广,可在苛刻的环境条件下使用
  • 通过 M12 插头连接器轻松集成到 IO-Link 网络中