2025/5/14Smart-Ex® 203:适用于危险区Zone 2/22 和 Div.2 的高性能 5G 防爆智能手机

倍加福正在扩展其产品系列并推出 Smart-Ex 203工业级5G智能手机——专为危险区 Zone 2/22 和 Div. 2应用而设计。其成熟的Smart-Ex 用户界面,结合创新功能与扩展特性,使之成为在工业和危险环境中均可使用的得力工具。

强大网络技术
支持Wi-Fi® 6的 Smart-Ex 203 在全球 5G 和 4G 网络中使用,兼容52 个频段。具有eSIM 和 Nano SIM 的双 SIM卡 功能,可轻松实现在私有网络与公共网络之间的切换(支持网络切换和管理功能)。支持5G技术,使其能够实现精准的对象追踪,这是设备维护工作的显著优势。当设备接入安全的校园网络时,企业在确保不泄露敏感数据的前提下可以充分享受 5G 技术优势。这为构建现代、全球互联的通信协作体系铺平了道路,支持用户在低延迟状态下安全传输大量数据。
AR 工具连接物理世界与数字世界
这款配备 6.3 英寸显示屏、高分辨率摄像头以及 Google™ ARCore2,并满足危险区Zone 2应用的防爆智能手机完全满足实施数字化工作流程以及严苛的增强现实(AR)应用的各项需求。借助这些创新工具,跨国公司可以在全球任何地方开展远程维护和培训。
Smart-Ex 203防爆智能手机搭载 Android™ 14 操作系统,支持升级至 Android™ 18,并承诺提供至 2032 年的安全更新保障。为企业提供面向未来的解决方案,使其能够按照最新标准开展工作。
经过验证的功能与优化的用户体验
Smart-Ex 203 防爆智能手机配备了响应 灵敏的指纹传感器,用于安全的生物识别认证,同时保留了用户熟悉的Smart-Ex 典型用户界面。此外,这款智能手机还配备了创新的“智能接听”功能,可以通过手势进行智能接听控制:当来电时,只需将设备贴近耳边即可自动接听。轻晃设备便可拒接来电。倾斜移动设备可静音。
配备高分辨率 1>4800 万像素后置摄像头并具有自动对焦和 LED 闪光灯,以及 1600 万像素前置摄像头,可呈现卓越的图像质量以及全高清视频录制效果。新增集成式接口支持连接SM-Ex S203 LR 扫描模块等辅助设备。这使得 Smart-Ex 203 即时转变为一个1-D/2-D 条形码扫描器。
亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!