选择您所在的国家/地区
2023/2/22智能传感器简介第 2 版--在 IO-Link 中寻找共同点

尽管目前市场上有各种各样的 IO-Link 传感器,如倍加福提供的传感器,但它们在功能上有许多相似之处(识别、诊断、过程数据变量、切换信号通道、示教)。智能传感器配置文件利用了这些相似之处。这些配置文件的第二版可以更好地控制各种组件,从而比以往更快、更灵活地集成 IO-Link 传感器。
另外三种传感器类型
由于分布广泛,最新扩展的传感器简介包含以下跨技术传感器分类:
- 固定开关传感器 (FSS) - 具有固定开关点的二进制传感器
- 可调开关传感器 (AdSS) - 开关点可调的二进制传感器
- 数字测量传感器(DMS)--测量传感器
所有配置文件设备都遵循 "通用配置文件 "的规范,一般都支持其中定义的 "识别和诊断 "配置文件。该配置文件包含相关识别数据和有关当前设备状态的一般诊断信息。上述轮廓类别可与 "传感器禁用 "功能相结合,从而通过过程数据使传感器功能受控停止,例如进行维护。除这些功能外,轮廓设备还可提供制造商特定的扩展功能。
简化 IO-Link 传感器的集成和操作
第二版智能传感器配置文件具有新的优势。使用相同的参数进行设置,设置值具有相同的含义,过程值可以统一解释。其主要优点是,不同的配置文件类别由固定范围的函数定义。此外,还为智能传感器配置文件的每个配置文件类别指定了功能模块。IOOD 设备描述中的参数名称、可调节值和图表也是统一定义的
好处显而易见功能和界面的相似性使集成和处理更加容易。
- 灵活性:轮廓设备的功能很容易互换,因此在规划时可以留有余地。这就在可控风险面前创造了灵活性。
- 节省时间:调试时可根据统一的示意图配置设备和设置参数。工程工具中显示的参数采用统一的命名和结构,为上述功能提供了支持。
- 减少工作量:由于有参考实施方案和标准化功能模块,应用程序编程人员可以轻松操作。