选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VOC 工业级事件摄像头:通过基于事件的录制实现深度洞察

VOC工业级事件摄像头

发生了什么?这个问题在生产和物流过程中经常出现,例如当机器因紧急情况停机,或运行中发生其他故障时。VOC工业级事件摄像头通过提供在指定触发信号发生前后长达900秒的事件驱动型图像或视频记录,有助于故障排除。这使得通过远程诊断轻松确定事件的触发原因。停机时间得以最小化,且生产过程会自动生成文档。

工业级事件摄像头的环形缓冲区示意图

触发信号前后900秒的图像或视频记录

倍加福新一代事件摄像头可提供全天候的现场画面。它将最近 900 秒的连续视频记录存储在环形缓冲区中。如果发生预定义的触发事件,倍加福工业级事件摄像头将把事件发生前后的 900 秒视频保存到内置存储器中。这为故障事件的分析提供了总计 1,800 秒的相关视频资料。

除了视频(全高清)外,还可以存储图像(1200万像素)。视频或图像会自动添加时间戳,以便快速、轻松地进行归档。通过UDP接口,用户定义的信息(如错误代码或状态消息)可直接以文本叠加的形式显示在录制画面中。这有助于分析录制的事件,既可用于即时故障排除,也可用于长期的流程文档和优化。

针对应用场景的优化适配

VOC 工业级事件摄像头具备变焦功能,可将录像聚焦于相关区域。该摄像头提供多种触发选项,以最佳方式适应不同应用场景——无论是数字输入、UDP 还是 REST API。使用 VOC Advanced 版本,用户可以定义额外的触发事件:运动或亮度变化、超过加速度阈值,或是来自另一台摄像机的触发信号。此外,Performance 版本还能将人体存在检测作为事件进行识别。 该工业级事件摄像头可通过 REST API 轻松集成到 IT 系统中。支持 WebRTC 和 RTSP 流媒体传输。凭借 IP65 防护等级和 -30 至 +50 °C 的工作温度范围,该摄像头也可用于户外或冷藏区域。

关注数据保护与网络安全

为了实现最大程度的数据保护,倍加福事件摄像头提供了强大的功能。可以对图像中的特定区域(例如通道)进行遮蔽。VOC Performance 版本还支持人脸模糊处理,以确保不会存储任何人物的照片或视频。此外,还可以通过数字输入或 API 禁用自动视频录制功能,例如在维护期间。

采用 HTTPS 协议时,所有数据均通过端到端加密进行传输。事件摄像头还支持访问控制分析与文档功能:运动触发器可检测到人员进入限制区域。此外,Performance 版本还提供人员识别功能,能够可靠地检测危险区域内的人员。

应用示例

从制作到物流——事件摄像头被广泛应用于各种场景。

工业级事件摄像头在电池模块制造中的应用

电池制造

VOC 能可靠地监控电池模块制造过程中的每一步。如果发生错误,系统会捕获事件发生前的关键时刻,从而能够快速分析以查明并纠正根本原因。

使用工业级事件摄像头进行人脸识别

访问安全

当员工进入限制区域时,事件摄像头会通过运动触发或基于人工智能的人员识别功能捕捉该事件。这有助于迅速采取措施保护人员安全并维护现场安全。

这款工业级事件摄像头用于监控码垛过程

码垛

该视频监控系统(VOC)用于监控码垛和拆垛过程。例如,如果某个纸箱在后续工序中从托盘上掉落,通过调取录像可以核实其是否被正确装载。

快来观看我们的视频,了解VOC事件摄像头!

亮点

  • 基于事件的图像或视频录制,可覆盖触发信号前后最多 900 秒的时间段——适用于简单的远程诊断或自动文档
  • 快速分析:记录相关情况,附带时间戳和内存信息,以及单独的附加文本
  • 通过隐藏指定的图像区域、人脸模糊处理以及禁用环形缓冲区,实现可靠的隐私保护
  • 通过HTTPS协议进行加密数据传输,可确保全面的网络安全
  • 凭借多种多样的触发选项,可完美适配各种应用场景
  • 可通过 REST API 轻松集成到 IT 系统中,并通过 WebRTC 和 RTSP 集成实时流媒体

亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!