选择您所在的国家/地区

转至全球网站

可靠的物体检测——无论形状或大小如何

R305 带 IO-Link 的反射板型区域传感器

R305 带 IO-Link 的反射板型区域传感器

倍加福的 R305 反射板型传感器能够从仅 2 毫米的高度可靠地检测形状不规则的物体。凭借可定制的设置、60 毫米的光带宽以及长达 4 米的检测范围,该传感器为各种应用提供了最大的灵活性。 探索这款全新的反射板型传感器,它还集成了高度测量功能和 IO-Link 接口,相比传统反射板型传感器具有显著优势。

即使面对最微小或非均匀的物体,也能实现可靠的物体检测

在众多应用中,精确且可靠的物体检测对于确保设备平稳运行至关重要。传统反射板型传感器已达到其性能极限,尤其在检测非常小或狭窄的物体时,这些物体往往无法与点状检测区域精确对齐。 与此同时,轮廓不规则的非均匀物体也可能触发多次开关动作。全新 R305 反射板型传感器正是为此而生。它采用宽光带而非点状光束,不仅能检测非常狭窄的物体边缘,而且对于轮廓中断的情况,仅会触发一次物体检测电路。

聚乙烯袋包装中带光束的反射板型传感器

传统反射板型传感器

使用点光源时,物体可能完全无法被检测到,或者只能在明显延迟后被检测到。对于不规则轮廓,可能会触发多次开关动作。

R305 反射板型区域传感器在聚乙烯袋应用中的应用

逆反射式区域传感器

宽光带能够可靠地检测非常狭窄的物体边缘,并避免多次开关。

极致灵活性,广泛适用

R305 反射板型区域传感器配备多种设置选项,并采用由五条宽度均为 12 毫米的光束组成的创新光带,可提供最大的灵活性。每条光束均可单独关闭,以屏蔽检测区域内的干扰物体,或将光带的总高度调整至与狭窄开口相匹配。此外,还可以根据具体应用调整对比度,从而可靠地检测透明玻璃制成的物体等。

该光电传感器提供两种预设测量模式供选择:检测距离最长可达 4 米(标准分辨率模式)或分辨率最高可达 2 毫米(高分辨率模式)。通过传感器上的旋转选择开关和按钮,可轻松根据具体应用进行调整。IO-Link 接口提供了更大的灵活性,允许优化并逐步调整检测距离和分辨率值。

R305 反射板型区域传感器用于测量聚乙烯袋包装应用中的物体高度

IO-Link 接口:优化工艺流程与预测性维护

预设的配置选项为各种应用提供了快速高效的解决方案。当默认设置无法满足需求时,IO-Link 提供了额外的个性化调整和优化可能性。 R305 反射板型区域传感器不仅能检测物体的存在,还能同步测量其高度。这些附加测量值通过 IO-Link 传输至控制系统。对其进行分析可实现分拣、分类或监控应用,从而有助于提高质量和优化工艺。此外,通过 IO-Link 同步传输测量和状态数据,为预测性维护奠定了基础。

调试简便,维护工作量减少

借助“简易对准模式”,R305 反光式区域传感器可快速、直观地完成安装,无需耗时的调整。黄色 LED 指示灯会显示传感器的光带应如何与反光板对齐。通过使用带集成偏光镜的适配器,用户还可以轻松将反射板型传感器以 90 度偏移的角度安装。这款节省空间的侧视型传感器专为狭窄空间而设计。

如果 R305 反射板型区域传感器被关闭(例如因维护而导致系统停机),当传感器再次开启时,它将通过“自动学习”功能自动适应新的应用环境。 无需手动重新设置。在运行过程中,R305 通过智能信号补偿自动调节光强度,从而消除灰尘、污垢或光照条件变化的影响。这确保了始终如一的稳定运行,并将维护成本降至最低。

一览

  • 无论物体的形状和位置如何,都能可靠地检测其前缘
  • 多功能:最小可检测物体(MDO)小至2毫米
  • 得益于独立光束消隐和可调节的MDO,应用灵活性得以提升
  • 借助预设参数和简易对准模式,实现省时的调试
  • 通过自动学习与智能信号补偿实现维护工作量减少
  • 集成式物体高度测量功能可用于分拣、分类或监测应用

亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!