O aplicativo SmartBridge da Pepperl+Fuchs foi desenvolvido pela Pepperl+Fuchs SE e disponibilizado em várias plataformas. O aplicativo SmartBridge da Pepperl+Fuchs permite a operação da interface SmartBridge fabricada pela Pepperl+Fuchs SE. Através da interface SmartBridge e do aplicativo SmartBridge, os dados de status e de processo de dispositivos IO-Link podem ser visualizados e alterados no seu dispositivo móvel, independentemente do fabricante.
Abaixo, gostaríamos de informá-lo, de acordo com o Artigo 13 do RGPD, que tipo de dados pessoais serão processados em conexão com o uso do aplicativo SmartBridge, em que extensão e para que finalidade.
1. Nome e detalhes de contato do Controlador de dados e do Assessor interno de proteção de dados
Controlador de dados:
Pepperl+Fuchs SE (doravante denominada "Pepperl+Fuchs")
Lilienthalstrasse 200,
68307 Mannheim, Alemanha
E-mail: info@de.pepperl-fuchs.com
Tel.: +49 (0)621 776-0
Fax: +49 (0)621 776-1000
Assessor de Proteção de Dados
O Assessor de proteção de dados da Pepperl+Fuchs pode ser contatado no endereço mencionado acima, aos cuidados do Sr. Beckers, ou por e-mail em dsb@de.pepperl-fuchs.com.
2. Instalação do aplicativo SmartBridge
O aplicativo SmartBridge está disponível em plataformas de vendas operadas por terceiros, conhecidas como lojas de aplicativos. Seu download pode exigir um cadastro prévio na loja de aplicativos apropriada e a instalação do software da loja de aplicativos. A Pepperl+Fuchs não tem efeito sobre a coleta, o processamento e o uso de dados pessoais relacionados ao seu cadastro, e sobre a disponibilização de downloads na loja de aplicativos relevante e o software da loja de aplicativos. Esses itens são de inteira responsabilidade do operador das respectivas lojas de aplicativos. A Pepperl+Fuchs só processa os dados necessários para fazer download do aplicativo SmartBridge no seu dispositivo. Entre em contato diretamente com os provedores das lojas de aplicativos relevantes para obter mais informações, se necessário.
3. Acesso a funções/serviços
Para garantir a operação correta e conveniente do sistema SmartBridge, o aplicativo SmartBridge deve acessar várias funções/serviços em seu dispositivo móvel. Abaixo, você encontrará informações sobre quais funções/serviços são acessados, a finalidade desse acesso e o que acontece com quaisquer dados resultantes:
Acesso à câmera: Esta função é necessária para ler um código 2D usado para autenticar a conexão entre uma interface SmartBridge e seu dispositivo móvel final; não coletamos nenhum dado adicional.
Estabelecimento de uma conexão Wi-Fi e acesso a ela: Esta função é necessária para verificar se uma conexão Wi-Fi adequada está disponível para configurar uma conexão apropriada; não coletamos nenhum dado adicional.
Acesso à interface Bluetooth: Esta função é necessária para permitir a troca de dados entre a interface SmartBridge e o aplicativo SmartBridge em seu dispositivo móvel final; não coletamos nenhum dado adicional.
4. Coleta e Processamento de Dados Pessoais, bem como o Tipo e a Finalidade
O aplicativo SmartBridge processa os seguintes dados que, de acordo com o RGPD, são classificados como dados pessoais:
Endereço IP: cada dispositivo conectado à Internet requer um endereço exclusivo para transmitir dados, chamado de endereço IP. Armazenar o endereço IP por pelo menos um curto período de tempo é tecnicamente inevitável devido à maneira como a Internet funciona. Os endereços IP não são armazenados nem processados posteriormente.
5. Base jurídica para o processamento
Processamos seus dados pessoais para fins de interesses legítimos de acordo com o ponto (f) do Artigo 6 (1) do RGPD, para garantir a segurança técnica e a disponibilidade do aplicativo SmartBridge.
6. Destinatários ou categorias de destinatários
Seus dados serão usados exclusivamente dentro da estrutura das diretrizes legais. Em geral, seus dados serão processados por funcionários da Pepperl+Fuchs que precisam dessas informações para cumprir obrigações legais. O aplicativo SmartBridge usa os serviços Amazon Web Services, Amazon S3 e Amazon API Gateway e os dados precisam ser disponibilizados para esses provedores de serviços externos. Isso é feito exclusivamente para o uso de dados pessoais em nosso nome e com base em um contrato correspondente ("Processador", conforme definido pelo Artigo 28 do RGPD).
7. Duração do Armazenamento e Critérios para Definir esta Duração
O endereço IP será excluído assim que não for mais necessário para os fins de processamento especificados. Isso se aplica após o fim do uso do aplicativo SmartBridge.
8. Direitos do titular dos dados
De acordo com as disposições gerais estipuladas no Artigo 12 do RGPD, você tem o direito de acesso de acordo com o Artigo 15 do RGPD, o direito de retificação de acordo com o Artigo 16 do RGPD, o direito de exclusão de acordo com o Artigo 17 do RGPD, o direito de restrição de processamento de acordo com o Artigo 18 do RGPD, bem como o direito à portabilidade de dados de acordo com o Artigo 20 do RGPD. Você tem o direito de apresentar uma queixa a uma autoridade supervisora de acordo com o Artigo 77 do RGPD.
9. Direito de Contestação
Desde que seus dados pessoais sejam processados com base em interesses legítimos de acordo com o ponto (f) do Artigo 6 (1) do RGPD, você tem o direito de se opor ao processamento de seus dados pessoais de acordo com o Artigo 21 do RGPD, desde que haja motivos para isso com base em sua situação específica.
Se você deseja exercer seu direito de contestação, entre em contato por e-mail através de dsb@de.pepperl-fuchs.com.