2026. 1. 13.공정 산업 분야의 산업용 통신을 위한 IIoT 솔루션

Pepperl+Fuchs는 2013년에 설립된 인더스트리 4.0 플랫폼에 초기부터 적극적으로 참여해 왔습니다. 2015년에는 인더스트리 4.0의 체계적인 접근 방식과 통신 기반을 규정하는 ‘인더스트리 4.0 참조 아키텍처 모델(RAMI)’의 개발에 결정적인 역할을 수행했습니다.
“Manufacturing-X”라는 명칭 아래, 인더스트리 4.0 플랫폼의 이해관계자들은 이제 한 단계 더 높은 목표를 향해 나아가고 있습니다. 독일 연방 경제기후부(BMWi)에 따르면, 이 이니셔티브의 목표는—팬데믹 기간 동안 발생한 공급 부족 사태에서 얻은 교훈을 반영한 바와 같이—산업 분야의 공급망을 디지털화하는 데 있습니다. "기업들은 제조 및 공급망 전반에 걸쳐 데이터를 주권적으로 그리고 공동으로 활용할 수 있어야 합니다. 이를 통해 회복탄력성, 지속 가능성, 그리고 경쟁력을 강화하는 디지털 혁신이 가능해집니다."
공정 플랜트의 산업용 통신—거대한 과제
이 분야에서도 Pepperl+Fuchs는 특히 공정 산업을 위한 방폭 분야에서 쌓아온 오랜 전문성을 바탕으로 다양한 기술을 통해 중요한 기여를 하고 있습니다. 때로는 방대한 공간(및 케이블 길이)을 차지하며 특정 방폭 요구 사항을 충족해야 하는 플랜트 레이아웃은 대용량 데이터 전송에 있어 특별한 여건을 조성합니다. 여러 사례 연구를 통해 스마트 방폭 기술과 IIoT 애플리케이션을 포함한 스마트 모바일 기기의 연동을 바탕으로 이러한 과제를 어떻게 해결할 수 있는지 확인할 수 있습니다.
사례 연구: 문제 해결 4.0
공정 플랜트 분야의 스마트 방폭 기술
FieldConnex® 이더넷 APL 필드 스위치에 연결된 현장 장치가 클라우드를 통해 Neoception이 개발한 플랜트 자산 관리 시스템에 오류를 보고합니다. 이 오류는 원격 제어기로 해결할 수 없기 때문에, 내재적 안전(Intrinsically Safe) 스마트폰 Smart-Ex® 03과 CPU 포켓 유닛을 갖춘 기술자가 공정 플랜트의 현장으로 이동합니다. 이 과정에서 그는 플랜트 자체의 5G 캠퍼스 네트워크를 통해 원격 전문가 팀과 지속적으로 연결됩니다. 전문가 팀은 문제 해결 및 수리를 안내할 뿐만 아니라, 단독 작업자 보호도 보장합니다.
예측 유지보수
HART 및 스마트 모바일 기기를 활용한 예측 유지보수
밸브에 마모 징후가 나타나 조만간 교체가 필요합니다. 현재 장치 상태 데이터는HART 통신 프로토콜을 통해 전송됩니다. 설비 가동 중단이 예정된 경우, 기술자는 작업 지시서 관리 시스템을 활용하여 밸브를 교체할 수 있습니다. 기술자는 자신의 순회 일정에 설치 작업을 효율적으로 반영할 수 있습니다. 또한 스마트폰을 통해 설치 과정을 문서로 기록합니다.
공장 확장
이더넷-APL과 Tab-Ex® 03으로 간편한 공장 확장
기술자는 Tab-Ex® 03 태블릿으로 푸시 알림을 받습니다. 주문한 밸브가 도착했다는 내용입니다. 그는 밸브를 수령하여 시스템에 설치합니다. 이더넷 스위치에서장치까지 케이블을 연결하면 연결이 완료됩니다. 현장 장치는 자동으로 인식 및 등록되며, 설정을 진행할 수 있습니다. 기본 설정을 그대로 적용하거나 장치 제조업체에서 제공하는 기본값을 불러올 수 있습니다.

디지털 명판—모든 이용 가능한 정보로의 접근
사진에 표시된 세 개의 밸브 모두에는 모든 정보와 문서에 접근할 수 있게 해주는 고유 식별자가 장착되어 있습니다. 이 고유 식별자는 IEC 61406 표준에 따라 각 개별 일련번호별로 QR 코드 형태로 표준화되어 있습니다. 기술자는 Smart-Ex® 03을 사용하여 세 개의 밸브 중 하나의 QR 코드를 스캔하고 해당 장치의 디지털 명판을 읽어냅니다. 이를 통해 정확히 이 현장 장치의 자산 관리 셸(AAS)에 접근할 수 있습니다. 결과적으로 오류는 다른 밸브 중 하나에 있는 것으로 확인됩니다. 그래서 기술자는 두 번째 밸브의 디지털 명판을 스캔하고, 이제 Smart-Ex에 오류 메시지가 표시됩니다. 이제 Asset Administration Shell을 통해 결함이 있는 밸브의 데이터와 예비 부품 목록이 제공됩니다. 기술자는 필요한 예비 부품을 소지하고 있어 이를 교체한 후, 클릭 한 번으로 즉시 재주문합니다.
이 시연 장치는 적절한 기술을 활용하면 위험 지역에서도 클라우드까지 이어지는 종단 간 디지털 연결을 손쉽게 구현할 수 있음을 보여줍니다.

자산 관리 셸(Asset Administration Shell): 인더스트리 4.0의 중추
이러한 시나리오의 핵심 요소는 자산 관리 셸(AAS)입니다. AAS는 IEC 61360에 따른 산업 중립적 표준으로, 장치(자산)에 대한 정보 제공 및 통일된 통신을 위한 것입니다. 각 자산은 고유한 AAS를 보유하고 있으며, 여기에는 제품 개발 초기 단계부터 전체 수명 주기에 걸쳐 설계 도면, 제품 데이터, 상태 변화 등과 같은 자산의 속성 및 기능에 대한 정보가 저장됩니다. 따라서 AAS는 주로 물리적 대상이나 자산의 디지털 트윈을 나타냅니다. 각 자산은 AAS를 통해 전 세계적으로 식별되고 참조될 수 있습니다. 표준화된 인터페이스와 통일된 언어를 통해 사람이나 기계는 특정 자산에 대한 모든 필요한 데이터와 정보를 검색, 교환 및 저장할 수 있으며, 이는 글로벌 상호 운용성을 보장하고 디지털 가치 네트워크의 기반을 마련합니다.

고유 식별자: 자산 관리 셸 및 디지털 명판의 핵심
IEC 61406 표준에서 규정한 고유 식별자를 기반으로, 물리적 대상의 AAS(애플리케이션 지원 시스템)에 자동으로 접근할 수 있습니다. 디지털 명판은AAS의 통합 하위 모델로, 모든 관련 정보는 물론 인증서 및 문서를 디지털 형태로 제공합니다. 기존의 아날로그 명판과 비교할 때, AAS와 디지털 명판은 상당한 부가가치를 창출합니다.
이 고유 식별자 도입 계획은 공정 장비 제조업체와 공정 플랜트 운영업체들에 의해 “Auto-ID” 프로젝트로 시작되었습니다. 이 프로젝트의 목표는 폭발 방지 장비에 부착되는 점점 더 복잡해지는 표시 사항을 수용하는 것은 물론, 해당 장비 정보를 전자 산업에서 전자적으로 관리하고 현장에서 디지털 방식으로 활용할 수 있도록 하는 것이었습니다.
주요 내용
- Pepperl+Fuchs: 인더스트리 4.0 플랫폼의 선구자이자 공동 설계사
- 전기 방폭 분야에서 70년 이상의 경험을 보유한 기술 선도 기업
- 미래 기술인 이더넷-APL은 이더넷을 공정 플랜트 현장에 도입합니다
- Pepperl+Fuchs의 ecom 브랜드 방폭형 모바일 기기를 통해 현장에서 데이터 전송, 원격 접속 및 원격 지원을 수행할 수 있습니다
- 다재다능하고 고성능의 제품 포트폴리오, 소프트웨어 및 통합 전문성을 바탕으로 클라우드까지 이어지는 종단 간 디지털 연결을 실현합니다
문의하기
공정 산업 분야의 산업용 통신을 위한 당사의 IIoT 솔루션에 대해 더 자세히 알아보시겠습니까? 기꺼이 도와드리겠습니다! 문의 양식을 작성하여 메시지를 보내주시기만 하면 됩니다.
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.